This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064EVM-004:L 值的调整

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162604/ucc28064evm-004-adjustment-of-l-value

器件型号:UCC28064EVM-004
主题中讨论的其他器件:UCC28064A

大家好、

客户希望修改 EVM 上的 PFC 线圈、以将 L 值340μH μ H 降至180μH μ H。

在340uH 条件 下、当交流输入超过120W 时、PFC 将作为双相模式运行、当交流输入降至100W 以下时、PFC 将作为单相模式运行。
但是、如果使用180μH Ω、它仅在一侧运行高达300W 的输出、并且无法设置为双模式运行。

如何修改340uH 的类似操作(>120W 双模、<100W 单模)
如果有用于确定 无源组件常数的计算设计工具、那将很有帮助。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    UCC28064A 设计计算器将帮助您找到合适的组件值来调整切相阈值。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc645

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    几个星期后、我没有听到您的反馈。 似乎您的问题已得到解答、因此我将结束此主题。 如果您有任何其他问题、请随时打开新主题。