请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064EVM-004 主题中讨论的其他器件:UCC28064A
大家好、
客户希望修改 EVM 上的 PFC 线圈、以将 L 值340μH μ H 降至180μH μ H。
在340uH 条件 下、当交流输入超过120W 时、PFC 将作为双相模式运行、当交流输入降至100W 以下时、PFC 将作为单相模式运行。
但是、如果使用180μH Ω、它仅在一侧运行高达300W 的输出、并且无法设置为双模式运行。
如何修改340uH 的类似操作(>120W 双模、<100W 单模)
如果有用于确定 无源组件常数的计算设计工具、那将很有帮助。
此致、
Hayashi