主题中讨论的其他器件:LM73606、 LM73605
您好!
PN:LM73605 5A 和 LM73606的输出电流 为6A、但它们都具有相同的裸片、则可以对该裸片进行编程/修改以调节输出电流?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
PN:LM73605 5A 和 LM73606的输出电流 为6A、但它们都具有相同的裸片、则可以对该裸片进行编程/修改以调节输出电流?
谢谢你。
请参考数据表"封装信息"中的器件标识

如果裸片标记如上所示。
LM73606和 LM73605的内部裸片是相同的。
LM73606和 LM73605具有不同的高侧电流限制、低侧电流限制和负电流限制、这会影响器件的建议输出电流。 建议 LM73606输出高达6A 的直流负载电流、而 建议 LM73605输出高达5A 的负载电流。
LM73606的顶部标记与 LM73605的顶部标记不同。
希望这能解答您的问题。
此致、
Jimmy