This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:不同的输出电流、相同的裸片

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167986/lm73606-q1-different-output-current-same-die

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73606LM73605

您好!

   PN:LM73605 5A 和 LM73606的输出电流 为6A、但它们都具有相同的裸片、则可以对该裸片进行编程/修改以调节输出电流?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM73605和 LM73606是引脚对引脚兼容的、因为它们在具有不同电流微调的同一封装(WQFN)中使用相同的裸片。  

    有关差异的更多详细信息、请参阅电气特性表的"电流限制和断续"部分:

    此致、
    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,还有一个问题,PN: LM73606 输出电流为6A,但芯片有05(5A ),这是正确的吗?  

    裸片标记为3605而不是06。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考数据表"封装信息"中的器件标识

    如果裸片标记如上所示。  

    LM73606和 LM73605的内部裸片是相同的。

    LM73606和 LM73605具有不同的高侧电流限制、低侧电流限制和负电流限制、这会影响器件的建议输出电流。 建议 LM73606输出高达6A 的直流负载电流、而 建议 LM73605输出高达5A 的负载电流。  

    LM73606的顶部标记与 LM73605的顶部标记不同。

    希望这能解答您的问题。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释、非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有任何其他问题、 我将关闭此主题、并假设该主题已解决。  

    如果您有任何其他问题、请回复我的评论。 这样做将重新打开此主题、以便进一步沟通和支持。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、

    Jimmy