数据表显示、它的驱动器在5.5V 至3.1V 的电源下工作
当我将电池作为电源并将电压降至3.65时、驱动器开始不稳定工作、不会提供350mA 电流(~120mA 极不稳定的电流)。
我哪里出了问题?
电源方案是典型的、如规范中所示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
跳闸所用通道后会出现故障标志。 已用通道的标志。
正如我所说:
VIN = 4.2 - 3.65V (锂电池)
当 Iout = 350mA 稳定电流时、VOUT = 2.847V。
VIN = 3.65 - 3.1V
VOUT =不稳定(2.8+/-0.5) V、此时 Iout = 120mA 不稳定电流。 (设置了350mA)
我曾尝试更改 I LIMIT (15h)、但它没有给我任何结果。