This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:带锂电池的 LED 驱动器

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767046/lm3549-led-driver-with-lithium-battery

器件型号:LM3549

你好!

数据表显示、它的驱动器在5.5V 至3.1V 的电源下工作

当我将电池作为电源并将电压降至3.65时、驱动器开始不稳定工作、不会提供350mA 电流(~120mA 极不稳定的电流)。

我哪里出了问题?

电源方案是典型的、如规范中所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    您是否读取故障以查看是否检测到任何故障?

    您还能获得包括 Vin/Vout/Iout 在内的范围吗?

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳闸所用通道后会出现故障标志。 已用通道的标志。
    正如我所说:

    VIN = 4.2 - 3.65V (锂电池)
    当 Iout = 350mA 稳定电流时、VOUT = 2.847V。

    VIN = 3.65 - 3.1V
    VOUT =不稳定(2.8+/-0.5) V、此时 Iout = 120mA 不稳定电流。 (设置了350mA)

    我曾尝试更改 I LIMIT (15h)、但它没有给我任何结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    您能否使用直流电源生成输入电压= 3.65 - 3.1V 并查看结果?

    如果仍然发生这种情况、您能否在发生误差时检查并显示电感器的电流波形?

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM3549-test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入电压为3.49V 时、驱动器自行关断。
    为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    让我看看结果、并在我们的板上再次确认。

    同时、您能否检查将 IC 更换为另一个 IC?

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在早期的 zip 存档中向您发送结果。

    好的。 我将更改 IC again.e2e.ti.com/.../8272.LM3549-test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更改了 IC 并看到了相同的图片。

    为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    您的电路板是否有任何结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我的问题又如何呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    似乎我发现了您的产品的一个严重错误。
    如果我花时间识别它、我应该得到奖励。 你怎么看?
    我们可以通过邮件进行讨论吗?
    shkitun-pavel@yandex.ru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么您无法回答我的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    我检查了我的 EVM、但对于3.1V 至5V 的输入电压范围、我看不到问题。

    您可以附加原理图吗?

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V_battery_out 通过连接器连接到锂电池。

    当 V_IN (VDDP、VDDS)= 3.4V-3.2V 时、您是否会向我展示测试板的原理图以及 V_OUT、L1和 L2的立体图像(电流为350mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您会帮我解决问题、还是应该在网络媒体中咨询其他工程师的意见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    很抱歉耽误你的时间。

    我使用 LM3549EVM、因此您可以在用户指南中找到原理图:

    请找到测试结果:

    条件是输入电压= 3.2V、电流为350mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您没有使用3.2V 电源。 您在驱动器工作时未显示 V_IN。
    此外、驱动器中的寄存器设置值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见下图。 我使用3.2V。 我没有额外的通道来显示 Vdd。

    您是否能够联系 TI 当地销售人员来帮助您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信有人在撒谎。 如果不是你、是经销商。 布局和布线完全符合建议。

    我将与经销商交谈。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新信息:

    磁体似乎隐藏在泵电感中-电感工作频率范围的扩展会导致很多痛苦。 您可能希望提高对泵电感器的要求。

    感谢您的帮助!