Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3478, LM3488, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 主题中讨论的其他器件: LM3478、 LM3488、 LM5155
你(们)好
我有一个系统要求、需要使用单节锂离子电池(3.6V-4.4V)驱动便携式打印机。 打印机驱动电压为12V、电流要求为3A。
我想为此使用升压控制器。
但是、在查看 LM3481数据表以及 AN-1756 EVM 时、它们只提到电流< 1.5A。 我不确定原因是什么? 在 EVM 应用手册的第一页上说明了这一点。
如果它是升压控制器、则其电流输出不应取决于外部 FET 的能力。 只要升压转换器能够驱动 FET、它应该可以吗? 如果我不能使用 EVM 在12V 的3A 输出下工作。
此外、LM3481的效率曲线数据表中的截止电流为1A? 为什么是这样?
我曾见过类似的器件、如 LM3478、LM3488、LM5155、但它们都有相同的混淆。
希望有人能够消除我对控制器工作方式的困惑或误解:)