This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:电流输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3478, LM3488, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765511/lm3481-current-output

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM3478LM3488LM5155

你(们)好  

我有一个系统要求、需要使用单节锂离子电池(3.6V-4.4V)驱动便携式打印机。 打印机驱动电压为12V、电流要求为3A。  

我想为此使用升压控制器。  

但是、在查看 LM3481数据表以及 AN-1756 EVM 时、它们只提到电流< 1.5A。 我不确定原因是什么? 在 EVM 应用手册的第一页上说明了这一点。  

如果它是升压控制器、则其电流输出不应取决于外部 FET 的能力。 只要升压转换器能够驱动 FET、它应该可以吗? 如果我不能使用 EVM 在12V 的3A 输出下工作。  

此外、LM3481的效率曲线数据表中的截止电流为1A? 为什么是这样?  

我曾见过类似的器件、如 LM3478、LM3488、LM5155、但它们都有相同的混淆。  

希望有人能够消除我对控制器工作方式的困惑或误解:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    感谢您提出问题。

    升压控制器可提供远高于1.5A 的电流。 只需正确选择动力总成部件。 选择 LM3481提供1.5A 电流、因为这是一种常见的应用。 这意味着 MOSFET、电流感应电阻器、电感器和二极管的尺寸需要适当。

    您正确地选择了驱动 MOSFET。 如果输入电压低、则应选择逻辑电平 MOSFET、以确保 MOSFET 完全增强。 假设您使用 LM5155偏置引脚、输入电压和 VCC 可以连接在一起。 这将允许最小栅极驱动电压为~3.6V。

    对于您的应用、我建议使用 LM5155。 我能够为您的应用规格生成 WEBENCH 设计。
    此外、还可以使用此快速入门计算器来计算组件值
    www.ti.com/.../snvc224

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett
    感谢您的快速回复和解释。 这对我来说是完全有意义的。
    但是、我想知道您为什么要在该应用中将 LM5155比其他器件推荐。 老实说、我想知道哪些升压控制器可以选择所有选项。 那么我对那个很好奇吗?

    谢谢
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    LM5155具有许多优势
    1.更大的开关频率范围(高达2.2MHz)
    2.强大的栅极驱动器(1.5A)
    在整个温度范围内、电流限制阈值更严格
    封装尺寸更小。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret
    我有一个有关 LM5155斜率补偿的后续问题。 数据表中提到 LM5155同时具有固定和可编程选项、但不会优先选择在特定条件下使用哪种选项。
    我的占空比绝对大于50%。
    VIN (最小值)= 3.6V
    Vout = 12V

    我应该为此使用可编程或固定补偿吗? 如何决定?
    我阅读了应用手册 SNVA824 -"如何使用 LM5155设计升压转换器"、我推断、如果计算出的 Rsense 大于 RSense 的最大值、则可以使用外部斜率补偿。 但我不确定我是否理解这项权利,或为何如此呢? 请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    参阅 SNVA824、如果 eq 7中的值大于 eq 6中的值、则需要添加外部斜率补偿。 要计算所需的外部斜坡补偿电阻(RSL)、请使用 eq 9;要计算电流感应电阻(RSL)、请使用 EQ 9。 图1显示了 RSL 电阻器的正确放置

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret
    感谢您的回复。 后续行动很少。
    当数据表显示可编程额外斜率补偿时、它会使我感到困惑。 我假设可编程意味着通过寄存器设置进行更改。 但 LM5155没有寄存器映射或实现这一目的的方法。 斜率补偿由外部电阻器设置。 因此、这不应是可设置的额外斜率补偿。 只是想确保我在这里没有错过任何了解。

    另请查看数据表中的图5。 我看到在任何情况下、最大电流限制都不能超过16A。
    是否设置感应电阻器的下限。 它不能小于100mV/16A = 6.25m Ω
    它还在一定程度上为您可以使用 LM5155驱动的最大负载电流和纹波设置了限制。 我在这里的理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    峰值电流限制可设置为高于16A。 如数据表中所述、从电流限制信号中移除了内部斜率补偿。

    谢谢、

    Garrett