This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38512-ADJ:有关 LP38512-ADJ 加电时无输出电压问题的问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38512, LP38512-ADJ, LP38502-ADJ, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765686/lp38512-adj-questions-for-lp38512-adj-no-output-voltage-issue-when-powering-up

器件型号:LP38512-ADJ
主题中讨论的其他器件:LP38512LP38502-ADJDLPA3005

各位专家:

我们的客户使用 LP38512-ADJ 为我们的0.47 Pico DMD 芯片供电、该芯片是3.3V 至1.8V 应用。 在功能测试期间、我们发现有时当3.3V 上电时、LP38512不会产生任何电压输出、我们还监控输出电流、而不会出现任何过流或过热问题。 您能否帮助检查 LP38512的可能原因?

客户的应用原理图:

测得的异常输出波形:

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到原理图有任何问题。 故障器件是否成功启动? 如果是、FB 引脚可能在下电期间被前馈电容器损坏。 如以下应用报告中所述、前馈电容器将在断电期间通过器件的内部 ESD 保护二极管放电、从而在 FB 引脚上产生负电压。

    http://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf

    FB 引脚的绝对最小电压额定值为-0.3V、损坏该引脚可能导致后续启动时没有输出电压、因为 LDO 的控制环路将不会接收任何反馈。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!
    我们检查了 FB 引脚上的前馈字电容器、即使电容已移除、问题仍会发生。 到目前为止、只有当负载是我们的 DMD 芯片组时才会发现此问题、如果使用其他负载、则不会出现此类问题。

    在客户测试期间、我们还发现、有时 LP38512-ADJ 输出将变为~3V、而不是1.8V、在这种情况下、即使我们移除了 DMD 负载、输出电压仍保持在~3V。 您是否知道 LDO 输出此类异常电压的可能原因是什么?
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、似乎 FB 引脚未损坏。 DMD 芯片可能有一些启动要求、使得 LP38512-ADJ 不适合为其供电。 DMD 芯片的器件型号是多少? 使用 DMD 负载为 VIN 供电时、根本没有启动活动、这是很奇怪的。 在原理图中、I_OUT 布线被测量的位置是什么?

    关于第二个问题、是否有任何其他元件连接到1.8V 电源轨、这些元件可能会将电压拉至3V? 这是 LDO 无法输出正确电压的常见应用原因。 另一个原因是反馈电阻器不正确。 如果这也不是原因、则器件可能已损坏、从而使控制环路不再完全正常工作。 这是否在客户测试过程中随机发生、或是否可重现? 如果它可重现、显示 VIN、VEN、VOUT、I_OUT 和 VFB 的示波器截图将有助于确定根本原因。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    我们在下方捕获了一个波形、当 LDO 没有1.8V 电压输出时、我们可以看到、唯一可以看到的是在正常启动前 VIN 3.3V 会跳升至约420mV、LP38512-ADJ 的 VFB 峰值为500mV、然后一直保持低电平。 您能看到这张图片中的任何线索、为什么我们的 LDO 的行为如此?

    1.在没有1.8V 输出时捕获的波形:

    2、输出电压上升到~3V 时捕获的波形、我们可以看到输出端有很多噪声:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、很难辨别。 我还有其他一些问题:

    1. 您能否放大上面所示的 VFB 尖峰?
    2. 测量这些启动波形时的负载是多少? 如果可能、请在未连接任何负载的情况下测量它们。 这样可以了解这些问题是与 DMD 芯片还是 LDO 有关。  
    3. 如果它们与负载相关、那么该 DMD 芯片的器件型号是多少?
    4. 有多少设备显示了这些故障? 如果这是一个重要的数字、LP38512-ADJ 可能不适合为 DMD 芯片供电、最好找到一个替代方案。

    谢谢、

    Gerard Copeland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    请参阅以下评论:

    1. 您能否放大上面所示的 VFB 尖峰?
      1. 我们将要求客户再次获取该信息、并在稍后放大以了解详情。
    2. 测量这些启动波形时的负载是多少? 如果可能、请在未连接任何负载的情况下测量它们。 这样可以了解这些问题是与 DMD 芯片还是 LDO 有关。  
      1. 负载是我们的 DMD 芯片、当未连接负载时、到目前为止、我们尚未看到故障。
    3. 如果它们与负载相关、那么该 DMD 芯片的器件型号是多少?
      1. DMD 芯片为1910-50BBM。
    4. 有多少设备显示了这些故障? 如果这是一个重要的数字、 LP38512-ADJ 可能不适合为 DMD 芯片供电、最好找到一个替代方案。
      1. 故障率约为2%、在测试期间并非总是如此、我们将看到故障 LP38512-ADJ 在大约40~50 μ s 次的上电/断电周期后出现1次。 如果它不是 DMD 电源的理想选择、您能帮您推荐合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看1910-50BBM DMD 芯片的规格、最大电源电流(ICC)为1.29A。这会导致 LP38512-ADJ 的导通 FET 耗散最多:

    PD =(Vin - Vout)* Iout =(3.3V - 1.8V)* 1.29A = 1.94W

    在这种大功率耗散的情况下、LDO 的结温将在正常运行期间显著升高、并可能超过建议的最高工作温度125 C

    TJ = Ta + PD * RJA <= 125 C

    其中
    TJ 是 LDO 的结温
    TA 是工作环境温度
    PD 是导通晶体管中耗散的功率
    RJA 是结至环境热阻

    重新排列此公式可计算允许的最大 RJA:

    RJA <=(125 C - Ta)/1.94 W

    假设环境温度为25 C、RJA 必须小于51.4 C/W、以确保不超过建议的工作条件。 较高的环境温度将需要较低的 RJA。 考虑到这一点、8引脚 SO PowerPAD 封装不适用、因为数据表中指定的 RJA 为168 C/W

    然而、RJA 在很大程度上受 PCB 布局的影响。 对于具有散热焊盘的 PFM 等封装、多层 PCB 可最大限度地增加 LDO 周围的铜和散热过孔数量、从而可将 RJA 降低约30%至40%。 即使未观察到热关断、长时间超过建议的最高结温也会降低器件可靠性和寿命。 这可能是仅在多次循环通电后才观察到这种行为的原因。

    考虑到这一点、有几个选项:

    1.最大限度地提高 PCB 的热效率以减少 RJA 并在 PFM 封装中使用 LP38512-ADJ。

    2.在 LP38512-ADJ 之前添加一个开关稳压器、以将3.3V 电源降至较低的电压。 这将降低 LP38512-ADJ 中的功率耗散。

    3.使用具有更好热性能(较低额定 RJA)的 LDO,如采用 KTT (41.8 C/W)或 NDQ (33.3 C/W)封装的 LP38502-ADJ。

    4.使用 DLPA3005为 DMD 芯片供电、DLPA3005是一款专为满足1910-50BBM 的所有电源和定序要求而设计的 PMIC。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    客户在此 LDO 应用中使用8层 PCB 布局、同时在底部 PCB 板上使用散热器连接 LDO 的散热过孔、因此我怀疑此问题与散热问题有关。

    实际上、在我们的测试中、我们发现即使在断电状态下、LDO 的3.3V 输入仍会从其主板上看到大约30mV 的电压泄漏、如果我们使用与3.3V 输入并联的1k Ω 电阻器来释放该电压、 即使经过100次以上的测试、此问题也不再出现。 因此、我想与您核实一下-根据您的经验、您是否认为这种长期电压泄漏会影响 LDO 的启动行为?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、由于 ENABLE 连接到输入端、因此该电源轨上的任何泄漏都可能影响 LDO 的启动。 如果预期使能引脚会在应用中看到泄漏、则需要一个上拉或下拉电阻器来确保正常运行:

    由于输入轨上存在泄漏、因此可以使用下拉电阻器来消除此泄漏、并为 LDO 建立默认条件、正如您在实施和测试中看到的那样。

    谢谢、

    Gerard