This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:TPS40304问题、当温度达到-10°C 时、IC 不会启动

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760771/tps40304-tps40304-question-ic-will-not-start-up-when-the-temperature-reaches-minus-10-c

器件型号:TPS40304

尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS40304。

我的客户的大规模生产产品。

我有疑问。

(__LW_AT__情况)
IC 在温度达到-10°C 时不会启动

(__LW_AT__问题)
有什么原因吗?

(__LW_AT__规格条件)
输入电压:12V
输出电压:-5V
输出电流:3A
Fsw:500kHz

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持成员:

    进展如何?
    此项目非常紧急。

    我对校准时间有疑问。

    (__LW_AT__情况)
    我们证实了这一现象。
    在低温下无法校准、软启动会启动、因此无法通过检测过流来启动。

    (__LW_AT__问题)
    1.校准时间是否固定在1.9ms?
    2.低温时校准时间是否短?
    3.您能从外部控制校准时间吗?
    4.我可以使用 SS/ENA 电容器控制校准时间吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    是的、校准时间固定为1.9ms。 校准时间不能从外部控制。

    您能否分享低温启动时的原理图和波形。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathews

    非常感谢您的回复。

    由于我想向您发送原理图、
    您能否教授私人电子邮件地址?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 E2E 中将其作为附件发送。

    mathew.jacob@ti.com 是您可以将其发送到的电子邮件。

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew

    非常感谢您的电子邮件地址。

    我向您的电子邮件地址发送了邮件。
    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我向私人邮件发送了七个问题。
    请检查并回答。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    进展如何?
    我想在日本时间的28日之前回答我的客户。
    请从您可以的位置回答。

    我的客户的大规模生产产品。
    这是一个紧急项目。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我已检查器件至-40C、未发现任何问题。 这可能是特定的负输出应用问题或 EN 电路问题。 我需要电路板或清晰的原理图来获得进一步的帮助。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    非常感谢您的回复。

    我已将原理图和问题发送给您的私人地址电子邮件。
    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    e2e.ti.com/.../TPS40304_5F00_Question_5F00_190201.pdf

    我收集了一些问题。
    您可以检查附加的文件吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Current-limit-calc-e2e-okada.xlsBob、

    请查找随附的 Excel 计算器。  我还会增加 SS 引脚的软启动电容、以查看是否存在浪涌问题。 如果您的输出电流要求接近4-5A,则在低温下2.49k 会微不足道。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1:

    非常感谢您的回答和 Excel 文件。

    我有疑问。

    问题1.
    kΩ 使用2.49 μ A。
    为何在低温条件下受到限制?
    您能告诉一下原因吗?

    由于在 Excel 中、MOSFET 的导通电阻会在温度变低时降低、我认为输出电流可以流动。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1:


    我添加了信息和问题。

    过流设置电阻上的电压随温度而变化。

    (__LW_AT__Ω ROCSET = 2.49 kΩ)
    ①When 室温25°C 电阻器上的电压(ROCSET)为24mV。

    ②When ̊ C 室温°̊ C 电阻器两端的电压(ROCSET)为21mV。

    (__LW_AT__Ω ROCSET = kΩ)Ω
    ③When μ A 室温25°C 电阻器上的电压(ROCSET)为48mV。

    ④When ̊ C 室温°̊ C 电阻器两端的电压(ROCSET)为36mV。


    仅当 ROCSET = 2.49 kΩ 且°C 时才会发生这种现象


    问题
    电阻的两端是否有阈值?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bob、

    是的、您的读数是正常的、因为这条曲线。 无论电阻值是多少、读数都会在冷态时下降。 唯一需要确保的是读数高于12mV、这是可编程 OC 范围的最小值。 因此、我更喜欢较高的值。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1:

    非常感谢您的回答。
    我是否可以添加有关设置跳闸点的问题。

    问题2.
    我是否在跳变点包含±8mV (OC 比较器失调电压)?

    问题3.
    低侧设置跳闸点可以想象如下吗?

    温度的情况下
    ROCSET×IOCSET - 8mV>12mV

    在本例中、ROCSET= 2.49kΩ Ω、IOCSET= 8.5μA Ω、当负10°C 时、ROCSET×IOCSET 为21mV。
    当计算-8mV 的偏移时、它变为13mV。
    我认为低侧跳变点的裕度不超过12mV。

    这种思维方式是否合适?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    您的理解是正确的。 是的、将偏移包含在跳闸点是计算设计中并在设计中具有裕度的安全方法。 这就是为什么较高的电阻器值有意义的原因。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1:

    非常感谢您的回答。
    感谢您的回答。

    我添加了问题和附加文件。


    问题1.
    如果该跳变点超出12mV 至300mV 的范围、
    IC 将采取哪种行为?

    作为一个现象波形、它是过流保护操作。
    它是否在高侧具有过流保护?


    这种思维方式是否合适?


    问题2.
    当异常现象在低温下发生时、
    SS 的电压不是0.8V、它开始以0.5V 的电压进行开关

    为什么 SS 的电压为0.5V?
    因为它不是以正常软启动方式启动的、它是0.5V 吗?

    随函附上 waveform.e2e.ti.com/.../TPS40304_5F00_190206.pdf

    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    Q1:高侧没有过流、因为 HS 取决于 Vin 和 SW 引脚之间的电压差。 如果它在12mV 至300mV 范围之外、则它超出工作范围、无法依赖。
    Q2:SS 启动典型值为0.8V。 这并不意味着绝对值为0.8V

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1

    非常感谢您的回答。
    感谢您的回答。
    我的客户也很感谢您的回答。

    请告诉我更多信息。

    问题1.
    请告诉我在12mV 至300mV 范围之外运行的情况。

    我随函附上 waveform.e2e.ti.com/.../TPS40304_5F00_190207.pdf
    高侧栅极电压波形仅在高达2.5V 的电压下工作
    这超出了工作范围、那么栅极是否会出现这种行为?

    问题2.
    有关 VOCLOS 温度特征数据的问题。

    尽管数据表中有25°C 的特性数据、
    是否有温度特征数据?
    或者是否没有0°C、-5°C 或-10°C 的变化数据?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    进展如何?
    我想在日本时间的第12次之前回答我的客户。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    Q1:不建议超过12mV 至300mV。 这是运行范围。 在该范围之外发生的情况、我需要与设计团队核实。 但是、这些并不是认为器件不会正常运行的原因、因为电压超出此范围、唯一的问题是不能对计算或偏移进行保护。
    Q2:没有温度特性数据。 这就是电气表中给出 VTHTC 的原因。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意、一旦超过钳位电压、将触发 OCP。

    VLD 钳位最小值260mV 和最大值400mV

    钳位电压可在-40C 时从330mV 变为125C、以便了解温度变化。

    因此、基本设计目标是将其保持在12mV 以上和260mV 以下。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew Jacob1.

    非常感谢您的回复。

    您能否与设计团队确认运行和温度特性?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    我刚才回答了这个问题。 谢谢、请关闭此主题。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1:


    尽管我想关闭线程、
    因为另一个问题即将出现、所以请检查一下。


    问题1.
    kΩ 它在低温度电阻4.7 k Ω 下运行、
    请告诉我栅极电压波形。

    高侧栅极电压波形仅在高达2V 的电压下工作
    这在工作范围内。 (12mV 至300mV)
    为什么栅极电压工作在2V 电压下?

    您能否检查附加文件?e2e.ti.com/.../TPS40304_5F00_190212.pdf

    问题2.
    还请 kΩ 在低温下推荐4.7 μ F 的原因?
    在 kΩ kΩ 表 P18的8.2.1.2.11中、该值为3.74 μ F、小于4.7 μ F。


    问题3.
    在 TPS 40305 EVM 用户指南中、相同的电阻(R8)被描述为2.37k kΩ Ω。
    它 kΩ VOCLPRO 的12至300mV 下限、但即使它是2.37 μ A、也没关系?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    很抱歉,我不理解你的问题。 请关闭此主题并将电路板发送给我、以便进一步分析。 高侧 drv 波形与低侧 FET OC 设置点无关。

    Q1:我不明白为什么您将高侧电压与12mV 至300mV 相关联。 它与它无关。

    Q2:请在您的应用中使用任何有效的内容。 不要对某个值进行固定。 请使用有效的方法。 如果3.74k 正常工作、则继续使用。

    Q3:这与使用的 FET 有关。 个人而言、我更愿意使用更高的值。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    如果您要发货、请发送跟踪号。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1:

    非常感谢您的回复。

    很抱歉、信息不够。
    它是对 Q1问题的补充。

    (问题1-A)

    kΩ ROC = 4.7 μ F。
    kΩ ROC 为4.7 μ F、因此处于低侧跳变点的12mV 至300mV 范围内。
    在输出电压软启动上升之前、高侧栅极驱动电压为2V


    问题是
    在输出电压软启动上升之前、
    高侧栅极电压2V 在运行时是否存在问题?


    我将向客户了解该电路板。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    Q1a: 请检查这是处于稳态运行还是仅在软启动之前。 请参见下图。 在低侧 FET 导通期间、不希望 HS 栅极上升至2V。 我将查看我已经了解过的 EVM 是始终是这种情况、还是特定于您的用例的情况。 我建议在将来的情况下获取 EVM 进行验证。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请在25°C 时重复波形。 是否会发生相同的现象?

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请根据原理图建议进行修改。 这可能会解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1:

    非常感谢您的回复。

    这仅在输出电压软启动之前发生。
    我附加了波形。

    e2e.ti.com/.../TPS40304_5F00_190213.pdf

    (__LW_AT__情况)
    ・Δ T kΩ ROC = 2.49 μ F、
    在25°C 和-10°C 下观察到相同的波形

    ・Δ T kΩ ROC = 4.7 μ F、
    在-40°C 时获得了相同的波形

    (__LW_AT__我将确认)
    ・我将 kΩ ROC = 4.7 μ F、温度为25°C
    ・我将使栅极电阻为0 Ω 并检查运行是否发生变化。

    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。

    Bob Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1:

    非常感谢您的回复。

    我确认了。
    ・我将 kΩ ROC = 4.7 μ F、温度为25°C
    ・我将使栅极电阻为0 Ω 并进行检查或操作更改。

    波形没有变化。
    请检查随附的文件。

    e2e.ti.com/.../6560.TPS40304_5F00_190213.pdf


    (波形)
    在软启动之前、栅极电压为2.5V。
    在输出电压以软启动的方式上升后、栅极电压输出为6V。
    即使电阻设置为0 Ω、波形也没有变化。

    (__LW_AT__问题)
    问题1.
    这仅在输出电压软启动之前发生。
    栅极电压为什么以2.5V 运行?

    (__LW_AT__添加问题)
    我的客户表示在设计 ROC 的电阻值时需要 VOCLOS 和 IOCSET。

    我之前听过 VOCLOS、从数据表中得到了3000ppm 的 VTHTC 回答、但请允许我要求其他回答。

    问题2.
    这个3000ppm 是过流设置时的温度系数、它也成为 VOCLOS 的温度系数?

    尽管3000ppm 被描述为室温、但该温度范围是多少?

    3000ppm (-40℃~℃)?125 μ A


    问题3.
    是否有 IOCSET 的实际测量值数据?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    Q1:这是可以的、因为引导电容器在前几个周期内充电

    Q2:是的、这是 VCLOS 的温度系数、温度范围是器件的额定温度范围

    Q3:室温和温度系数的最小和最大限值将提供实际数据

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1

    非常感谢您的回复。

    客户使用正向旋转电路、但表示在 ROC = 2.8 kΩ 的情况下、在零下40°C 时没有出现问题。
    仅在 ROC = 2.8 kΩ 减40°C 时、反相电路才会出现问题


    再问一个有关反相电路的问题

    问题1.
    反相电路是否有独特的原因?
    问题2.
    计算公式是否有差异?
    问题3.
    跳变点(12mV 至300mV)是否存在任何差异?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    是的、在计算中、反相电路与降压电路不同。

    对于降压转换器、平均电感器电流是输出电流、对于反相降压、平均电流和峰值电流如上面的公式所示。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1:

    非常感谢您的回答。

    我将向我的客户反馈您的答案。


    (__LW_AT__问题)
    让我添加一个有关 TPS40305EVM - 488的问题、我之前问过。

    请告诉我 TPS40305EVM - 488的测量环境。

    您能否教授此评估板的温度条件?
    (̊ C 至~̊ C℃)?̊ C

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的额定温度范围。 EVM 通常在25°C 下进行测试、用于显示器件的功能、但可能已经在温度范围内进行了检查。 但是、它不是 EVM 的保证规格。 在大多数情况下、小组将在产品开发期间检查 EVM 的温度范围、因此在温度范围内对其进行测试是很有把握的。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob1:

    非常感谢您的回复。

    我重放了我的客户的答案(VOCSET 和 IOCSET 答案)。
    我对您的答案有疑问。


    问题1.
    (关于 VOCLOS)
    尽管 VOCLOS 的温度系数为3000ppm/°C、
    是否可以理解以下内容?

    VOCLOS 变化范围
    Tj = 25°C 时、-8至+8mV
    在 Tj =-40°C-9.56至+ 6.44mV 时、

    换言之、您能否理解为它将下降(移位)至温度特性?


    问题2.
    (关于 IOCSET)
    您的答案『室温下的最小和最大限值以及温度系数将给出实际数据』


    因此、
    我能理解 Iocset 的最差值是否低于温度特征+产品变化- 5%?
    您能理解为附加文件吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    进展如何?
    我想在日本时间的20日之前回答我的客户。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我想在2月21日之前回答客户的以下问题。

    我重放了我的客户的答案(VOCSET 和 IOCSET 答案)。
    我对您的答案有疑问。


    问题1.
    (关于 VOCLOS)
    尽管 VOCLOS 的温度系数为3000ppm/°C、
    是否可以理解以下内容?

    VOCLOS 变化范围
    Tj = 25°C  时、-8至+8mV
    在 Tj =-40°C -9.56至+ 6.44mV 时、

    换言之、您能否理解为它将下降(移位)至温度特性?


    问题2.
    (关于 IOCSET)
    您的答案『室温下的最小和最大限值以及温度系数将给出实际数据』


    因此、
    我能理解 Iocset 的最差值是否低于温度特征+产品变化- 5%?
    您能理解为附加文件吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    问题1:您的理解是正确的。

    Q2和 Q3:是的、这是正确的

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew Jacob:

    非常感谢您的回复。
    问题解决了。

    我的客户也非常感谢您的支持。

    非常感谢。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。