尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS40304。
我的客户的大规模生产产品。
我有疑问。
(__LW_AT__情况)
IC 在温度达到-10°C 时不会启动
(__LW_AT__问题)
有什么原因吗?
(__LW_AT__规格条件)
输入电压:12V
输出电压:-5V
输出电流:3A
Fsw:500kHz
最恰当的考虑。
Bob Lee。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持成员:
进展如何?
此项目非常紧急。
我对校准时间有疑问。
(__LW_AT__情况)
我们证实了这一现象。
在低温下无法校准、软启动会启动、因此无法通过检测过流来启动。
(__LW_AT__问题)
1.校准时间是否固定在1.9ms?
2.低温时校准时间是否短?
3.您能从外部控制校准时间吗?
4.我可以使用 SS/ENA 电容器控制校准时间吗?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
尊敬的 Mathew:
e2e.ti.com/.../TPS40304_5F00_Question_5F00_190201.pdf
我收集了一些问题。
您可以检查附加的文件吗?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
e2e.ti.com/.../Current-limit-calc-e2e-okada.xlsBob、
请查找随附的 Excel 计算器。 我还会增加 SS 引脚的软启动电容、以查看是否存在浪涌问题。 如果您的输出电流要求接近4-5A,则在低温下2.49k 会微不足道。
此致、
Mathew
尊敬的 Mathew Jacob1:
我添加了信息和问题。
过流设置电阻上的电压随温度而变化。
(__LW_AT__Ω ROCSET = 2.49 kΩ)
①When 室温25°C 电阻器上的电压(ROCSET)为24mV。
②When ̊ C 室温°̊ C 电阻器两端的电压(ROCSET)为21mV。
(__LW_AT__Ω ROCSET = kΩ)Ω
③When μ A 室温25°C 电阻器上的电压(ROCSET)为48mV。
④When ̊ C 室温°̊ C 电阻器两端的电压(ROCSET)为36mV。
仅当 ROCSET = 2.49 kΩ 且°C 时才会发生这种现象
问题
电阻的两端是否有阈值?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
尊敬的 Mathew Jacob1:
非常感谢您的回答。
我是否可以添加有关设置跳闸点的问题。
问题2.
我是否在跳变点包含±8mV (OC 比较器失调电压)?
问题3.
低侧设置跳闸点可以想象如下吗?
温度的情况下
ROCSET×IOCSET - 8mV>12mV
在本例中、ROCSET= 2.49kΩ Ω、IOCSET= 8.5μA Ω、当负10°C 时、ROCSET×IOCSET 为21mV。
当计算-8mV 的偏移时、它变为13mV。
我认为低侧跳变点的裕度不超过12mV。
这种思维方式是否合适?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
尊敬的 Mathew Jacob1:
非常感谢您的回答。
感谢您的回答。
我添加了问题和附加文件。
问题1.
如果该跳变点超出12mV 至300mV 的范围、
IC 将采取哪种行为?
作为一个现象波形、它是过流保护操作。
它是否在高侧具有过流保护?
这种思维方式是否合适?
问题2.
当异常现象在低温下发生时、
SS 的电压不是0.8V、它开始以0.5V 的电压进行开关
为什么 SS 的电压为0.5V?
因为它不是以正常软启动方式启动的、它是0.5V 吗?
随函附上 waveform.e2e.ti.com/.../TPS40304_5F00_190206.pdf
可以检查一下吗?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
尊敬的 Mathew Jacob1
非常感谢您的回答。
感谢您的回答。
我的客户也很感谢您的回答。
请告诉我更多信息。
问题1.
请告诉我在12mV 至300mV 范围之外运行的情况。
我随函附上 waveform.e2e.ti.com/.../TPS40304_5F00_190207.pdf
高侧栅极电压波形仅在高达2.5V 的电压下工作
这超出了工作范围、那么栅极是否会出现这种行为?
问题2.
有关 VOCLOS 温度特征数据的问题。
尽管数据表中有25°C 的特性数据、
是否有温度特征数据?
或者是否没有0°C、-5°C 或-10°C 的变化数据?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
尊敬的 Mathew Jacob1:
尽管我想关闭线程、
因为另一个问题即将出现、所以请检查一下。
问题1.
kΩ 它在低温度电阻4.7 k Ω 下运行、
请告诉我栅极电压波形。
高侧栅极电压波形仅在高达2V 的电压下工作
这在工作范围内。 (12mV 至300mV)
为什么栅极电压工作在2V 电压下?
您能否检查附加文件?e2e.ti.com/.../TPS40304_5F00_190212.pdf
问题2.
还请 kΩ 在低温下推荐4.7 μ F 的原因?
在 kΩ kΩ 表 P18的8.2.1.2.11中、该值为3.74 μ F、小于4.7 μ F。
问题3.
在 TPS 40305 EVM 用户指南中、相同的电阻(R8)被描述为2.37k kΩ Ω。
它 kΩ VOCLPRO 的12至300mV 下限、但即使它是2.37 μ A、也没关系?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
Bob、
很抱歉,我不理解你的问题。 请关闭此主题并将电路板发送给我、以便进一步分析。 高侧 drv 波形与低侧 FET OC 设置点无关。
Q1:我不明白为什么您将高侧电压与12mV 至300mV 相关联。 它与它无关。
Q2:请在您的应用中使用任何有效的内容。 不要对某个值进行固定。 请使用有效的方法。 如果3.74k 正常工作、则继续使用。
Q3:这与使用的 FET 有关。 个人而言、我更愿意使用更高的值。
此致、
Mathew
尊敬的 Mathew Jacob1:
非常感谢您的回复。
很抱歉、信息不够。
它是对 Q1问题的补充。
(问题1-A)
kΩ ROC = 4.7 μ F。
kΩ ROC 为4.7 μ F、因此处于低侧跳变点的12mV 至300mV 范围内。
在输出电压软启动上升之前、高侧栅极驱动电压为2V
问题是
在输出电压软启动上升之前、
高侧栅极电压2V 在运行时是否存在问题?
我将向客户了解该电路板。
最恰当的考虑。
Bob Lee。
尊敬的 Mathew Jacob1:
非常感谢您的回复。
这仅在输出电压软启动之前发生。
我附加了波形。
e2e.ti.com/.../TPS40304_5F00_190213.pdf
(__LW_AT__情况)
・Δ T kΩ ROC = 2.49 μ F、
在25°C 和-10°C 下观察到相同的波形
・Δ T kΩ ROC = 4.7 μ F、
在-40°C 时获得了相同的波形
(__LW_AT__我将确认)
・我将 kΩ ROC = 4.7 μ F、温度为25°C
・我将使栅极电阻为0 Ω 并检查运行是否发生变化。
我将对其进行反馈。
最恰当的考虑。
Bob Lee
尊敬的 Mathew Jacob1:
非常感谢您的回复。
我确认了。
・我将 kΩ ROC = 4.7 μ F、温度为25°C
・我将使栅极电阻为0 Ω 并进行检查或操作更改。
波形没有变化。
请检查随附的文件。
e2e.ti.com/.../6560.TPS40304_5F00_190213.pdf
(波形)
在软启动之前、栅极电压为2.5V。
在输出电压以软启动的方式上升后、栅极电压输出为6V。
即使电阻设置为0 Ω、波形也没有变化。
(__LW_AT__问题)
问题1.
这仅在输出电压软启动之前发生。
栅极电压为什么以2.5V 运行?
(__LW_AT__添加问题)
我的客户表示在设计 ROC 的电阻值时需要 VOCLOS 和 IOCSET。
我之前听过 VOCLOS、从数据表中得到了3000ppm 的 VTHTC 回答、但请允许我要求其他回答。
问题2.
这个3000ppm 是过流设置时的温度系数、它也成为 VOCLOS 的温度系数?
尽管3000ppm 被描述为室温、但该温度范围是多少?
3000ppm (-40℃~℃)?125 μ A
问题3.
是否有 IOCSET 的实际测量值数据?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
尊敬的 Mathew Jacob1
非常感谢您的回复。
客户使用正向旋转电路、但表示在 ROC = 2.8 kΩ 的情况下、在零下40°C 时没有出现问题。
仅在 ROC = 2.8 kΩ 减40°C 时、反相电路才会出现问题
再问一个有关反相电路的问题
问题1.
反相电路是否有独特的原因?
问题2.
计算公式是否有差异?
问题3.
跳变点(12mV 至300mV)是否存在任何差异?
最恰当的考虑。
Bob Lee
尊敬的 Mathew Jacob1:
非常感谢您的回复。
我重放了我的客户的答案(VOCSET 和 IOCSET 答案)。
我对您的答案有疑问。
问题1.
(关于 VOCLOS)
尽管 VOCLOS 的温度系数为3000ppm/°C、
是否可以理解以下内容?
VOCLOS 变化范围
Tj = 25°C 时、-8至+8mV
在 Tj =-40°C-9.56至+ 6.44mV 时、
换言之、您能否理解为它将下降(移位)至温度特性?
问题2.
(关于 IOCSET)
您的答案『室温下的最小和最大限值以及温度系数将给出实际数据』
因此、
我能理解 Iocset 的最差值是否低于温度特征+产品变化- 5%?
您能理解为附加文件吗?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
尊敬的 Mathew:
我想在2月21日之前回答客户的以下问题。
我重放了我的客户的答案(VOCSET 和 IOCSET 答案)。
我对您的答案有疑问。
问题1.
(关于 VOCLOS)
尽管 VOCLOS 的温度系数为3000ppm/°C、
是否可以理解以下内容?
VOCLOS 变化范围
Tj = 25°C 时、-8至+8mV
在 Tj =-40°C -9.56至+ 6.44mV 时、
换言之、您能否理解为它将下降(移位)至温度特性?
问题2.
(关于 IOCSET)
您的答案『室温下的最小和最大限值以及温度系数将给出实际数据』
因此、
我能理解 Iocset 的最差值是否低于温度特征+产品变化- 5%?
您能理解为附加文件吗?
最恰当的考虑。
Bob Lee。