请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2845 Thread 中讨论的其他器件: TL431
您好、E2E、
我的客户使用 UC2845进行反激式。 Vin=24V、6*Vout=24V、一个12V 辅助绕组输出、振荡频率220kHz、输出频率110kHz、光耦合器反馈。 他们遇到了问题。
目前、变压器输入端子的占空比为4-11%、输入和输出功率很小。 我们希望增加占空比以增加输入和输出功率。 但是、已更换了多个变压器、无法调整占空比(希望调整到大约30%)、基本保持在大约9%、输入功率约为8.6W。 原理图为附件。