This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:UC2845的占空比

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765691/uc2845-the-duty-ratio-of-uc2845

器件型号:UC2845
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好、E2E、

我的客户使用 UC2845进行反激式。 Vin=24V、6*Vout=24V、一个12V 辅助绕组输出、振荡频率220kHz、输出频率110kHz、光耦合器反馈。 他们遇到了问题。

目前、变压器输入端子的占空比为4-11%、输入和输出功率很小。 我们希望增加占空比以增加输入和输出功率。 但是、已更换了多个变压器、无法调整占空比(希望调整到大约30%)、基本保持在大约9%、输入功率约为8.6W。 原理图为附件。

e2e.ti.com/.../7824.POWER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:

    您能否发送 COMP 引脚、Isen 引脚以及输入电压、输出电压和负载的一些波形? 我还需要变压器一次侧电感。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:

    这篇文章的最后一项活动已经过去了七天了,我希望你们在此期间取得了一些进展。 我将关闭此帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    变压器输出24V 和 Vin 24V 波形作为附件。 其他引脚波形已损坏、请等待更长的时间。

    BRS

    Kun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    波形作为附件。 请参考,谢谢!

                                                           COM 引脚


                        ISEN 引脚波形


              PWM 输出引脚波形


               Vi 波形

                VREF 波形

      振荡波形

    任何您想要的、请告诉我。

    BRS

    Kun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:

    COMP 引脚电压约为1.6V、该电压电平由次级侧的电压控制环路根据 TL400 (TL431)设置。

    随着电源上的负载增加、输出电压应该会有小幅下降、这应该会导致 TL431分流更少的电流、因此光耦合器引脚1上的电压应该随着输出负载的增加而上升。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:

    我看到您打开了一个新帖子、如果您有更多问题、请点击回复此帖子。

    是否必须检查 COMP 引脚上的电压是否随负载变化?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:

    由于一个多星期以来没有关于这篇文章的活动,我现在将把它关闭。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    谢谢

    Peter