This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何校准监测计

Guru**** 2551590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, EV2400, GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766799/bq34z100-g1-how-to-calibrate-the-gauge

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMEV2400GPCCHEMBQSTUDIO、、 BQ34Z100

您好!

 

首先、我的设置:

- BQ34Z100EVM

- EV2400、版本18

-铅酸电池、12V 7Ah

- BQ Studio 1.3.86版

 

我已经完成了以下工作:

-电流和电压校准

-使用 GPCCHEM 工具查找化学 ID

 

但是、现在我有两个问题需要结束校准:

-我想更改“设计容量”、“终止电压”和其它内容的值,但 bqStudio 告诉我“读取写入的数据失败比较”。 它不会更改值。 我已经尝试了很多操作:取消密封完全访问、ENTER_CAL、CAL_ENABLE。 我还尝试使用 BQ Studio 1.3.54.1版、但我收到了相同的消息。 我可以解决这个问题吗?

-我应该如何进行学习周期? 是否只有一个周期足够? 我有一种特殊的方法来对电池放电? 我是否必须向 BQ34Z100-G1发送特定的命令、或者它是否会自动执行校准?

 

提前感谢您、抱歉我的英语不好、

Gun é l é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    如果没有人能找到解决方案、是否有人知道如何重新编程 BQ34Z100、因为它是新的? 某种"出厂"设置。 也许可以使用 bq.fs 和.srec 文件(但我没有这些文件)。
    谢谢、
    Gun é l é
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gun é l é:

    请为 bqStudio 使用1.3.86版本、而不是1.3.54版本。

    要重置监测计、请在此处下载固件(它是 SREC 的安装程序) :www.ti.com/.../sluc580

    使用新固件、在修改串联值之前、将闪存更新正常电压更改为"0"。

    关于学习周期:

    请遵循此处链接的学习周期指南、但需进行以下修改: www.ti.com/.../slua903.pdf

    对于铅酸、需要以两个充电+休息+放电+休息周期执行学习周期、因为监测计将学习铅酸的放电(而在上面的导轨中、监测计将学习充电、然后再学习放电)。 此外、确保设备完全固定-充电后可能需要两个多小时。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、感谢您的回答、

    我还有两个问题:

    1) 1)我已成功重置电量监测计、但现在无法进行电压校准。 电阻分压器网络设置为正确的位置以校准12V (15V 位置)。 但我收到以下消息:“Calibration–Cell Voltage correction is Beyond allowed range (校准–电芯电压校正超出允许的范围)”。

    2) 2)我设置了以下参数:
    ∙μ A 锥形电流= 200mA
    ∙DSG 电流阈值= 80mA
    ∙CHG 电流阈值= 80mA
    ∙μ A Quit 电流= 40mA
    ∙μ V 电池端点电压= 11000/6 = 18300mV
    ∙串联电池节数= 6
    ∙设计容量= 65500mAh
    我是否需要设置其他参数? 我看到其他用户有时设置“设计能量”或“QmaxCell”,但我不确定这些参数的含义。

    此致、
    Gun é l é
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gun é l é:

    设置串联电芯数= 1并再次尝试电压校准。

    如果错误仍然存在、请从系统中删除 bqStudio 的所有版本并重新安装、确保不会保留旧文件。 然后、重新尝试电压校准。 如果错误仍然存在、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    如果使用的是串联电池数= 1、则无法正常工作、因此我使用了另一台只有 bq studio 1.3.86的计算机、但该计算机无法检测电量监测计。 我说:“自动检测到的设备:无”

    因此、我重新插入旧计算机、但收到相同的消息。 我怀疑组件可能已死,但我真的不知道…的原因

    LED 似乎正常工作、0、1、3、4、 5、7、8和9打开。 有时 LED 3也亮起。

     

    我已经测量了 BQ34Z100周围的所有电位:

    1)     0.53V

    2)     0.53V

    3)     0.53V

    4)     0 V

    5)     3.1 V

    6)     3.1 V

    7)     0 V

    8)     0 V

    9)     0 V

    10)  0 V

    11)  0 V

    12)  0.1 V

    13)  2.1 V

    14)  2.1 V

    如果您认为这些值很好、我可以更改 BQ34Z100、我有另一个库存、我可以焊接它。

     

    谢谢、

    Gun é l é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gun é l é:

    请尝试与地址0x16和0xAA 上的器件通信。 如果两者均已 NACK 且 TS 引脚上没有可测量的脉冲、请替换为另一个器件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、您好、再次感谢您的帮助!

    我更换了设备、它工作正常。 但我仍然无法校准电压。 我认为这可能是因为 VOLCEL=0、而它应该是1。 但我不知道如何更改它。

    此致、
    Gun é l é
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gun é l é:

    如果使用内部分压器、请设置 VOLSEL = 0并设置分压器= 5000。  内部使用时可能不需要进行电压校准。

    使用外部分压器时,请选择 VOLSEL = 1并设置分压器= VoltageDividerRatio*1000 (例如,11:1分压器将为11000)。

    若要设置 VOLSEL = 1、请转至数据存储器>配置>寄存器、然后单击 PACK 配置。  此时将弹出"Registers"窗口。  单击 VOLSEL。  在默认设置下、红色表示1、绿色表示0、如下图所示:

    如果问题仍然存在、请告诉我。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    在开始学习周期之前、我有最后一个问题。 数据表显示、如果我以恒定的 C/20速率对电池放电、当电压降至10.5V 时、电池为空。 但是、当电池放松时、电压升高到11.4V。 因此,“电芯端子电压”应该使用开关值吗? 10.5V/6或11.4V/6?

    此致、
    Gun é l é
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了、我还有其他需要问的问题(请考虑此帖子以及上面的帖子)、

    我想知道器件固件中是否使用了标有"器件化学特性"的参数? 如果是、允许的值是多少?
    我是否可以将其更改为 PBA 以用于 exemple?

    谢谢、
    Gun é l é
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gun é l é:

    终止电压是数据表中指定的最小允许电压。 当电池在放电后放松时、测得的电压将增加。

    对于 Device Chemistry 参数、允许将值设置为 PBA。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我已经尝试过学习周期、但它没有奏效。 我有多个关于您给我的 www.ti.com/.../sluc580的问题:
    1.在“将电池放电为空”中,我已完成 IT_ENABLE 和 RESET (在命令中),但未自动更改为04。 我必须手动设置。 这是正常的吗?
    2.在“至少休息5小时”中,GaugingStatus[RESP]标志在哪里? 我找不到。
    3.在“至少休息2小时”中,[Qmax]标志在哪里?
    4.在“至少休息2小时”中,“更新状态”没有自动更改为05。 这是正常的吗?
    5.在“至少放松2小时”中,Qmax 是否= Qmax Cell 0? 如果是这样,它没有改变。

    谢谢、
    Gun é l é
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    只要之前未使用 IT_ENABLE、IT_ENABLE 就应将其设置为0x04。

    对于(2)和(3)、这些标志特定于编写学习周期指南的器件。 对于(4)、如果更新状态不从0x04增加到0x05、则未更新 Qmax、这对于(5)很有意义。

    请发送您的 SREC、gg.csv 文件和故障学习周期日志进行分析。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    请找到所请求的文件。

    谢谢、

    Gun é l é

    e2e.ti.com/.../6560.BQ34Z100.zip

    e2e.ti.com/.../LEARNING_5F00_CYCLES.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gun é l é:

    感谢您提供这些文件-将在 EOD 星期三之前进行审核和回复

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gun é l é:

    刚刚对仿真器进行了内部更新。 重新运行结果。 将于明天更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gun é l é:

    很抱歉耽误了时间-仍在等待一个 dll 以供模拟器使用。 希望明天能有它。 将在明天提供另一个更新。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好、Gun é l é、

    好消息-有新的 dll。 仿真正在运行、我将能够在星期一报告结果。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gun é l é:

    未通过仿真器获得预期结果。 将于明天(星期二)更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gun é l é:

    日志看起来不错。  这是铅酸电池、因此必须首先执行充电+休息+放电+休息、以便更新状态从0x04更改为0x05、第二次更新状态从0x05更改为0x06。  请再次执行充电+休息+放电+休息、以允许监测计从0x05更新到0x06。

    如下图所示、在第一个充电+休息+放电+休息周期后、监测计已从0x04更新为0x05:

    此致、

    Bryan Kahler