主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVM、 EV2400、 GPCCHEM、 BQSTUDIO、、 BQ34Z100
您好!
首先、我的设置:
- BQ34Z100EVM
- EV2400、版本18
-铅酸电池、12V 7Ah
- BQ Studio 1.3.86版
我已经完成了以下工作:
-电流和电压校准
-使用 GPCCHEM 工具查找化学 ID
但是、现在我有两个问题需要结束校准:
-我想更改“设计容量”、“终止电压”和其它内容的值,但 bqStudio 告诉我“读取写入的数据失败比较”。 它不会更改值。 我已经尝试了很多操作:取消密封完全访问、ENTER_CAL、CAL_ENABLE。 我还尝试使用 BQ Studio 1.3.54.1版、但我收到了相同的消息。 我可以解决这个问题吗?
-我应该如何进行学习周期? 是否只有一个周期足够? 我有一种特殊的方法来对电池放电? 我是否必须向 BQ34Z100-G1发送特定的命令、或者它是否会自动执行校准?
提前感谢您、抱歉我的英语不好、
Gun é l é