This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:输出电压驱动

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766771/lm5022-output-voltage-dripout

器件型号:LM5022

我们发现、当输出负载高于1A 时、LM5022的输出电压可能会压降。 我们跟踪 Webench 设计、如下图所示。  

测试条件:

1.12V 输入至24.7V 输出

2.当输出负载电流从0.5A 增加到1.5A 时、输出电压从24.7V 更改为20V。 显然、输出电压在特定负载下开始压降。 您能否指导您解决哪些可能的问题以及如何改进?   

这是栅极(Vgs)波形。 是否正确操作?

它看起来占空比限制在大约50%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于上述问题、我们发现了由接地连接引起的问题。 接地连接良好后、问题就消失了。

    但是、我们发现另一个问题是、当输出电流高于3A 时、输出电压将上下漂移、并且 MOSFET 在高温下运行。 我们发现栅极波形异常、请帮助检查此设计是否存在任何问题? 非常感谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    新波形看起来像次谐波振荡。 您能否测量感应电阻器上的电流感应电压?

    谢谢、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    是否有更新、或者问题已解决? 现在、让我关闭此主题、但如果您有更新、只需通过后续帖子重新打开。

    谢谢、
    Youhao