This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:在省电模式(第3部分)下、1.5v 时输入电流意外过高(3x)

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766054/tps61201-unexpectedly-high-3x-input-current-at-1-5v-in-power-save-mode-part-3

器件型号:TPS61201

您好!

还有另外2个线程、我一直在尝试研究 TPS61201。

首先: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/672777

第二次: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/691734

在这些线程中、我广泛地记录 了使用1.5v 电源时 TPS61201似乎远远超出预期行为。

最后一个建议是尝试购买一个演示板(链接)、我已经这么做了、现在我报告说、它的行为似乎也很糟糕。

您能不能给我一些关于发生什么错误的见解?

具体而言、该演示板由实验室工作台电源以1.5V 电压供电、当 PS=高电平(禁用省电)时、尝试在3.3V 电压下产生50mA 输出时将消耗367mA 的电流。

感谢你的帮助。

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Douglas:
    这是一个长故事。 那么、让我们首先重点介绍 EVM。 根据您的波形、Vout 似乎大幅下降。 我想知道那一刻发生了什么? 您是否将 PS 短接至 GND 或 VIN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minquiu、

    第一个下降是当我激活了一个设计为消耗恒定电流的电子负载系统时。

    我在下面复制了一个更简单的测试、使用1.5V 电池作为输入、使用22 Ω 电阻作为负载。  这与我的第一个示例不同。

    您在输出 电压中看到的压降对应于我使用22欧姆电阻器对稳压器正负端子进行完整电路。

    下面、我将以12.5 MS/s 的速率缩放和缩放捕获。  BAT 是电池电压、VOUT 是稳压器输出电压。

    您能给我一些关于下一步的想法吗?  这是我可以想象的简单设置。

    谢谢。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、
    我们可以看到 Vbat 随负载下降了很多。 现在电流是多少? 电池是否正常?
    请使用电源更换电池、并使线路短路以减小电阻。 并再次执行测试。

    此外、您是否有电流探头? 电感电流图越好、如下所示: e2e.ti.com/.../tips-in-debugging-a-boost-converter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    抱歉、我延迟了您的测量值。

    问题未解决。

    我将在一天或两天内为您提供更多详细信息。

    再次感谢你的帮助。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug:
    不用客气、我很高兴为您提供支持。
    请注意,中国新年即将来临,答复可能会延迟~~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Minqiu、新年快乐!

    我要关闭此 TT。

    我看了一下、由于距离和线规、工作台电源与负载之间存在压降。  这解释了我的一些问题/意见。

    我通过使用12线规、香蕉插孔和更短的距离到负载来解决这个问题。

    对稳压器的进一步分析显示了有关给定电压下性能的其他问题。  不过,这不是我目前的主要关注点,所以我没有任何问题要问你。

    我现在的重点是与使用负载开关为电路板上的子系统供电相关的浪涌电流、这最终导致稳压器消耗如此大的电流(弥补了 PSU 的压降)。  尽管子系统不是专门为此而设计的、但我仍然发现使用 PWM 方法来减缓子系统启动的速度有些成功。

    感谢你的帮助。

    道格