请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25100 主题中讨论的其他器件: BQ24040
您好!
我正在项目中使用3.7伏400mAh 锂聚合物电池。 但我想增加电池容量。
因此、我计划在并联模式下使用两节电池。
您能不能建议有任何 IC 可以帮助我实现这一点、同时不会损坏电池的寿命周期。
此致
好的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.