This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762646/lm5170-q1-lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

LM5170的输入、输出电容值及其电流和输出电感器计算是什么。 LM5170的 Excel 工作表计算器中仅给出电感器值。

我的规格是48V 线路:最小24V、典型值 48V、最大 54V;

12V 线路: 典型值10.5V 13.5V、最大值 15.3V;

功率720W。

此致、

Jignesh C. Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jignesh、

    感谢您提出问题。

    每个电源轨上的输出负载是多少? 如果是电池、电容将非常大。 如果它是另一个负载、则可以像任何其他升压或降压控制器一样计算输出电容。 另请查看 LM5170评估模块。 这接近相同的规格并具有足够的输出电容。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    12V 侧的电流为66A、因此每通道电流为33A。 12V 侧通过 MOSFET 开关连接到电池。

    48V 侧的总电流为15A。 48V 侧通过 MOSFET 开关连接到超级电容器(16Farad)。

    我指 的是"slva882.pdf" 、用于计算电容器和纹波电流。

    它适用于多相降压转换器。

    对于 Iphasemax、应将电流视为33A 或(15/2)A

    同样适用于无时效?

    此外、在找到电容器电流的标准化因子后、应将其乘以12V 侧 RMS 电流或48V 侧 RMS 电流。

    基本上、我需要计算输入和输出电容器及其额定电流。

    谢谢、

    Jignesh C. Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    12V 侧的电流为66A、因此每通道电流为33A。 12V 侧通过 MOSFET 开关连接到电池。

    48V 侧的总电流为15A。 48V 侧通过 MOSFET 开关连接到超级电容器(16Farad)。

    我参考"slva882.pdf"来计算电容器和纹波电流。

    它适用于多相降压转换器。

    对于 Iphasemax、应将电流视为33A 或(15/2)A

    同样适用于无时效?

    此外、在找到电容器电流的标准化因子后、应将其乘以12V 侧 RMS 电流或48V 侧 RMS 电流。

    基本上、我需要计算输入和输出电容器及其额定电流。

    谢谢、

    Jignesh C. Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jignesh、

    slva882中的公式应足以计算所需的输出电容。

    谢谢、

    Garrett