主题中讨论的其他器件:LM5170
您好!
LM5170的输入、输出电容值及其电流和输出电感器计算是什么。 LM5170的 Excel 工作表计算器中仅给出电感器值。
我的规格是48V 线路:最小24V、典型值 48V、最大 54V;
12V 线路: 典型值10.5V 13.5V、最大值 15.3V;
功率720W。
此致、
Jignesh C. Patel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Garrett、
12V 侧的电流为66A、因此每通道电流为33A。 12V 侧通过 MOSFET 开关连接到电池。
48V 侧的总电流为15A。 48V 侧通过 MOSFET 开关连接到超级电容器(16Farad)。
我指
的是"slva882.pdf" 、用于计算电容器和纹波电流。
它适用于多相降压转换器。
对于 Iphasemax、应将电流视为33A 或(15/2)A
同样适用于无时效?
此外、在找到电容器电流的标准化因子后、应将其乘以12V 侧 RMS 电流或48V 侧 RMS 电流。
基本上、我需要计算输入和输出电容器及其额定电流。
谢谢、
Jignesh C. Patel
您好、Garrett、
12V 侧的电流为66A、因此每通道电流为33A。 12V 侧通过 MOSFET 开关连接到电池。
48V 侧的总电流为15A。 48V 侧通过 MOSFET 开关连接到超级电容器(16Farad)。
我参考"slva882.pdf"来计算电容器和纹波电流。
对于 Iphasemax、应将电流视为33A 或(15/2)A
同样适用于无时效?
此外、在找到电容器电流的标准化因子后、应将其乘以12V 侧 RMS 电流或48V 侧 RMS 电流。
基本上、我需要计算输入和输出电容器及其额定电流。
谢谢、
Jignesh C. Patel