请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170EVM-BIDIR 主题中讨论的其他器件:LM5170
DEAT 团队、
感谢您在当天为板载设置提供的友好支持。
目前、我正在尝试通过额外购买 EVM 来设置四相交错控制。
条件:
·四相操作(90度相导通)
·输入/输出电压保持标准
·最大输出电流(ISETA 的3.3V 输入)
·从主器件到从器件的10V、5V、3.3V 偏置
·故障检测从器件传输到主器件、当发生故障时、操作停止
·HV、LV 使用通用电源和 E-LOAD
跳线设置如下所示、可以吗?
(未描述的跳线开路)
//主控方
J1 (1-2)
J5 (2-3)
J21 (2-3)
J28 (1-2)
J29 (1-2)
J2
J4.
J8.
J14.
J15.
J19.
J20
J22
J23.
J25
J32
J34
J35.
J36.
J37
//从器件
J1 (1-2)
J13 (1-2)
J8.
J25
J27.
J32
J34
J35.
J36.
J37
//主设备的 J18到从设备的 J17接线
J18-5至 J17-5
J18-9至 J17-9
J18-17至 J17-15
J18-19至 J17-19
主器件的17-5输入 EN。
此致、