This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:如何操作多个板

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762509/lm5170evm-bidir-how-to-operate-multiple-boards

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

DEAT 团队、

感谢您在当天为板载设置提供的友好支持。

目前、我正在尝试通过额外购买 EVM 来设置四相交错控制。
条件:
·四相操作(90度相导通)
·输入/输出电压保持标准
·最大输出电流(ISETA 的3.3V 输入)
·从主器件到从器件的10V、5V、3.3V 偏置
·故障检测从器件传输到主器件、当发生故障时、操作停止
·HV、LV 使用通用电源和 E-LOAD

跳线设置如下所示、可以吗?
(未描述的跳线开路)
//主控方
J1 (1-2)
J5 (2-3)
J21 (2-3)
J28 (1-2)
J29 (1-2)
J2
J4.
J8.
J14.
J15.
J19.
J20
J22
J23.
J25
J32
J34
J35.
J36.
J37
//从器件
J1 (1-2)
J13 (1-2)
J8.
J25
J27.
J32
J34
J35.
J36.
J37
//主设备的 J18到从设备的 J17接线
J18-5至 J17-5
J18-9至 J17-9
J18-17至 J17-15
J18-19至 J17-19

主器件的17-5输入 EN。

此致、




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提出问题

    下面是有关从板的注释
    不要安装 J34、J35、J36、J37。 ISETA 信号应来自主板、因此无需外部误差信号放大器。
    此外、您还需要为从板提供10V 的电压。 这可以通过将 J17-43 (主器件)和 J18-43 (从器件)从一个板连接到另一个板来实现。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garrett:

    谢谢您的回复。

    我能理解主板设置是否正常吗?

    EVM J34-J37功能如下所示。
    J34:HV 环路控制
    J35:LV 循环控制
    J36:ISETA
    J37:5V

    在这里、从器件的 J34、J35和 J36是开路的、主器件的 J18-11 (ISETA)连接到从器件的 J17-11 (ISETA)。
    但我无法理解几个要点。

    J18中未找到 HV 和 LV 的控制。
    从 EVM 的 J34和 J35应该打开?

    1、通过主器件侧调整电压?
    2.例如、在降压模式下运行时、从器件 LM5170如何与主器件共享调节 LV 电压的信息?

    很抱歉给你带来麻烦、但请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    需要禁用从板上的电压环路。 主器件的 ISETA 需要连接到从器件 ISETA。 这可确保所有相位之间均分电流。 这意味着在从板上、J34 J37、J33、J35应保持开路。

    1、输出电压应由主侧反馈电阻器调节。
    2.由于从电压环路被禁用、因此无需更改从板上的电压设置。

    谢谢、

    Garrett