你好。
目前负责的项目中有一个使用 TPS 2549的系统。
我验证了设计完成的电路板、但该 IC 会出现意外行为。
此 IC 的使用目的和系统配置图如下所示、因此请告诉我问题所在的器件。
·用途
1) 1)此系统在为 Android 平板电脑充电时进行通信。 但是、平板电脑侧充当 OTG 主机器件。
2) TPS 2549符合 BC 规范。 我还决定 TPS 2549也与 BC 规范中指定的 ACA (附件充电适配器)相对应。
它旨在使用 ACA 将平板电脑作为主机设备进行通信、并让平板电脑提供5V/1A 的电力。
·图
1) 1)输入/输出5V 线路和电流限制正常工作。
2) 2)对于 CTL 控制 SW、只能将 CTL 1和 CTL 2切换为高电平/低电平。
由于这些由电路连接、因此只能选择(CTL 1、CTL 2)=(高电平、高电平)或(低电平、低电平)。
3) 3)根据 OTG 标准、ID 控制软件可以选择是将 USB ID 端子短接至 GND、还是将124 kΩ 短接至 ACA 检测模式。
4) 4) DM_OUT 和 DP_OUT 连接到 FTDI 的 FT 234 XD。
我们计划在连接 Android 平板电脑和 FT 234 XD 下游的设备上相互通信。
·问题和疑问
1)以上4)无法完成。 具体而言、当此系统开启时、稳压器将激活、并向平板电脑提供5V 1A 电流、但未建立通信。
USB 检测是否存在问题?
2) 2) TPS 2549是否支持 OTG? 如果是、正确的行为是什么?
3) 3)由于我们是第一次使用 USB 进行开发、因此我们不完全了解 USB 规范。
如果有问题、请告诉我 USB 规范的内容。
谢谢。