This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:关于 TPS2549通信和 USB 电池充电规范

Guru**** 2513625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765832/tps2549-about-tps2549-communication-and-usb-battery-charging-specification

器件型号:TPS2549

你好。


目前负责的项目中有一个使用 TPS 2549的系统。

我验证了设计完成的电路板、但该 IC 会出现意外行为。

此 IC 的使用目的和系统配置图如下所示、因此请告诉我问题所在的器件。

·用途

1) 1)此系统在为 Android 平板电脑充电时进行通信。 但是、平板电脑侧充当 OTG 主机器件。

2) TPS 2549符合 BC 规范。 我还决定 TPS 2549也与 BC 规范中指定的 ACA (附件充电适配器)相对应。

  它旨在使用 ACA 将平板电脑作为主机设备进行通信、并让平板电脑提供5V/1A 的电力。

·图

1) 1)输入/输出5V 线路和电流限制正常工作。

2) 2)对于 CTL 控制 SW、只能将 CTL 1和 CTL 2切换为高电平/低电平。

  由于这些由电路连接、因此只能选择(CTL 1、CTL 2)=(高电平、高电平)或(低电平、低电平)。

3) 3)根据 OTG 标准、ID 控制软件可以选择是将 USB ID 端子短接至 GND、还是将124 kΩ 短接至 ACA 检测模式。

4) 4) DM_OUT 和 DP_OUT 连接到 FTDI 的 FT 234 XD。

  我们计划在连接 Android 平板电脑和 FT 234 XD 下游的设备上相互通信。

·问题和疑问

1)以上4)无法完成。 具体而言、当此系统开启时、稳压器将激活、并向平板电脑提供5V 1A 电流、但未建立通信。

  USB 检测是否存在问题?

2) 2) TPS 2549是否支持 OTG? 如果是、正确的行为是什么?

3) 3)由于我们是第一次使用 USB 进行开发、因此我们不完全了解 USB 规范。

  如果有问题、请告诉我 USB 规范的内容。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ·问题和疑问

    1)以上4)无法完成。 具体而言、当此系统开启时、稳压器将激活、并向平板电脑提供5V 1A 电流、但未建立通信。

    USB 检测是否存在问题?

    TPS2549可用作 DCP、这要求它能够自主地在无需连接的情况下以指定电平提供电源。 如果将器件配置为 CDP、则可以提供1.5A 电流并保持数据连接。

    2) 2) TPS 2549是否支持 OTG? 如果是、正确的行为是什么?

    TPS2549不直接支持 OTG。 如果您希望支持 OTG、则必须添加附加电路、以便在加电时禁用 TPS2549、执行 OTG 连接检测、如果启用了 OTG、则提供输入电源路径。 如果此电路可以控制 TPS2549的使能端口、以便在处于 OTG 的电源输入模式时禁用器件、则 TPS2549可用作系统的一部分

    3) 3)由于我们是第一次使用 USB 进行开发、因此我们不完全了解 USB 规范。

    如果有问题、请告诉我 USB 规范的内容。

    如果您计划支持 OTG、那么如果您想支持更多的5V/1A 电流电平、则必须设计您的电源系统以完全支持 USB OTG 规范和 BC1.2规范。

    我无法为您提供一整套器件来构建 USB 解决方案、因为我不熟悉 TI 的整个电源器件库。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck。
    你好。

    感谢您的快速响应。

    >如果您计划支持 OTG 规范和 BC1.2设计、如果您希望支持更多的5V/1A 电流电平。

    我还有一个问题。
    1) 1)在 USB 标准中、当允许 OTG 时、平板电脑成为主机。 TPS 2549和平板电脑的连接方向是否正确、如配置图所示?

    2) 2) OTG 认证将在 BC 标准认证之前或之后执行?

    3) 3) TPS 2549模式切换何时应用? 我将在下面列出候选人。
    ·TPS2549电源为输入时。
    ·当 TPS2549的 EN 引脚设置为高电平时。
    ·输出 USB 连接时。
    ·其他

    4) 4) ClientMode 在 CTL 模式下专门具有哪些类型的函数? 此外、在此模式下连接平板电脑时、D +/ D -的信号是什么?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2549必须在器件处于 OTG 器件模式时置于客户端模式。 必须执行此操作、因为必须禁用电源路径。

    2.必须在 BC1.2之前确定 OTG

    对 CTRL 引脚的任何更改都将发生模式切换。 它还将在首次上电时更新 EN 或 UVLO (欠压锁定)退出时间。

    4.客户端模式专门禁用所有电源路径功能,但确保启用数据路径。 此模式允许 D+/D-路径在向端口施加输入电源的情况下正常工作。