This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773EVM-540:充电寄存器设置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ24773EVM-540, TPS3898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766886/bq24773evm-540-register-settings-for-charge

器件型号:BQ24773EVM-540
主题中讨论的其他器件:EV2400TPS3898

大家好、我将使用 BQ24773EVM-540 为额定电压为65mAh 的锂离子电池充电。 根据电池数据表、最大充电电压为4.2V、放电结束电压为2.75V。 我尝试使用充电 IC 以1C、即64mA 的电流为其充电。 以下是我遇到的一些问题:

1) 1)我已将电池(TP11)引脚接地、以指示我正在为1节电池充电。 电池连接时 BATPRES 引脚应该为低电平。 然而、当使用 DMM 读取时、它显示为高电平。

2) 2)我已使用 EV2400将最大充电电压设置为4192mV。 而且、我正在尝试使用 EV2400中的"充电电流限制"下拉菜单将充电电流设置为64mA。 但是、在将该值设置为64mA 时、寄存器值从0更改为指定的值、但在读取寄存器后、它再次返回到0。 为什么是这样?

3) 3) BQ24773 IC 数据表 提到预充电电流钳位在384mA、并且在电池低于 BATLOWV 时可正常工作。 我的65mAh 电池可能无法处理384mA、因此如何更改 BATLOWV 的值?

4) 4)此外、它还提到当电池电压介于 BATLOWV 和 SYSMIN 之间时、充电电流设置为2A。 同样、如何调节 SYSMIN 电压?

5) 5)我实际上正在对电池进行生命周期测试、即我正在对其放电并为其充电超过100个周期、并使用 LabVIEW 实现自动化过程。 因此、我采用了原始电池、并使用电子负载将其放电至2.75V。 在此之后、我使用 BQ24773EVM-540为其充电、它以64mAh 充电至3V (持续几秒钟)、然后充电器电流降至零。 现在、每当我尝试使用充电器 IC 为电池充电时、电池电流显示为0mA (我使用 BQ34z100-G1电量监测计 EVM 来测量电流)。 为什么会发生这种情况?

6) 6)除了 最大充电电压和充电电流之外、我还没有更改 BQ24773EVM 中任何寄存器的值? 我还应该将其他寄存器设置什么值? 例如充电选项0、1和2? 以及最小充电电压?

我对电子学不多、因此我不知道如何使 IC 正常工作。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ved:

    BATPRES 引脚是一个输入引脚。 您需要将其设置为高电平或低电平、以指示是否存在电池。 当它从低电平转换为高电平(表示电池已被移除)时、如果它处于该模式(用于"训练"电量监测计部件以进行更精确的充电测量)、它将退出学习模式。 当它处于高电平时、它将不允许电池充电。

    1) 1)请使用100K 电阻器将 BATPRES 连接到接地端、如评估模块中所示。 如果您有可拆卸电池、您可以选择将此信号驱动为高电平以指示电池已卸下。 例如、可以通过跳线(通过跳线)对 EVM 进行接线、以使用独立的比较器实现此目的。
    www.ti.com/.../sluuao3c.pdf
    2) 2)这可能是因为#1。 当 BATPRES 为高电平时、器件不会充电。
    3) 3)预充电电流钳位在384mA、但如果您在充电电流寄存器中指定较低的电流值、则将使用该值。 该钳位可确保电流不会更高、但允许更低。
    4) 4) SYSMIN 可在寄存器0x0E 中设置。 更多详细信息、请参阅数据表的表4。
    www.ti.com/.../bq24770.pdf
    5) 5)这可能也是由于#1。
    6) 6)您应该禁用看门狗计时器、除非您有 UC 定期"馈送"它。 这可以通过将 ChargeOption0 [14:13]设置为0来完成。 如果您这样做、充电电流和充电电压正如您所说、其余的默认值应该非常适合您。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、Steve!

    1) 1)我将 BATPRES 连接到 SYS 的接地端。 现在、EVM 上的 BATPRES LED 亮起、这不是以前发生的情况。 此外、我还通过 EV2400禁用了看门狗计时器。 接下来、我通过 EV2400将"最大充电电压"设置为4192mV、将"输入系统电压"设置为1792mV。 通过 EV2400读取这些寄存器后、它们的值与我设置的值相同。 但是、对于充电电流、当我通过 EV2400将其设置为64mA 并且再次读取该值时、该值会返回零。 电池未充电。

    2) 2)此外、我还没有连接到 EVM 中的 CMPIN、CMPOUT 引脚。 REGN、S_OUT 和 CMPIN 均处于开启状态、CMPOUT 也处于关闭状态。 我是否必须更改这些设置?

    3) 3)我通过继电器将电池连接到充电器。 因此、我将永久地将 BATPRES 引脚接地。 因此、即使继电器未连接电池和充电器、该引脚也处于低电平。 我希望没关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve 您好!

    如果有任何帮助、我附上了以下充电器寄存器值的图片。 这些值是在连接电池并尝试为其充电时出现的值。 请告诉我是否有问题需要纠正。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查我对此问题的进一步答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ved:

    最小充电电流设置为128mA。  64mA 位是有效的、因为您可以以64mA 的增量步进、但128mA 是最小设置。  请在128mA 下重试。

    S_OUT 是可选电路、用于检测电池、并在 S1开关3闭合时馈入 BATPRES。  如果连接了电池、它应该为低电平(TPS3898有一个反相的 SENSE_OUT)。  尽管从感测输入端的分压比来看、它们似乎将阈值设置为5.5V、这适用于2S 或更高电压、但不适用于1S。  根据您的描述、您似乎正在使用1S、因此请确保 S1开关3保持断开状态、否则这与您安装的下拉电阻器之间可能存在一定的冲突。

    1) 1)我将 BATPRES 连接到 SYS 的接地端。 现在、EVM 上的 BATPRES LED 亮起、这不是以前发生的情况。 此外、我还通过 EV2400禁用了看门狗计时器。 接下来、我通过 EV2400将"最大充电电压"设置为4192mV、将"输入系统电压"设置为1792mV。 通过 EV2400读取这些寄存器后、它们的值与我设置的值相同。 但是、对于充电电流、当我通过 EV2400将其设置为64mA 并且再次读取该值时、该值会返回零。 电池未充电。

    >> 如果器件尝试充电时出现故障、通常会将充电电流重置为0。  您可以参阅数据表的第8.3.10节以了解各种故障条件、并应进行检查以确保不适用。

    2) 2)此外、我还没有连接到 EVM 中的 CMPIN、CMPOUT 引脚。 REGN、S_OUT 和 CMPIN 均处于开启状态、CMPOUT 也处于关闭状态。 我是否必须更改这些设置?

    >> 如果不使用独立比较器、建议将 CMPIN 接地并使 CMPOUT 保持悬空、但这主要是为了节省功耗。  EVM 实际上使用3 M Ω 电阻器将 CMPIN 上拉至3.3V、以实现相同的目的。  基本而言、您不希望输入在基准点周围浮动并来回振荡。  但是、即使您的系统中发生了这种情况、我怀疑它会对您无法充电的问题负责。  

    >> REGn 是用于各种内部目的的 LDO (主要是为小型电荷泵充电以驱动 NFET)--它应该打开,这样就很好了。

    3) 3)我通过继电器将电池连接到充电器。 因此、我要将 BATPRES 引脚永久接地。 因此、即使继电器未连接电池和充电器、该引脚也处于低电平。 我希望没关系。

    >> 不建议这样做、我们不在此配置中验证器件、但根据我的经验、这不会导致问题。  似乎会发生的情况是、该器件会将电池充电路径的输出电容器充电至最大充电电压、该电压已设置为4192mV、然后保持在该电压范围内、就好像连接了一个非常小的电池(即输出电容器)并已充满电一样。  

    >> 我不认为这是您看到充电电流重置为0的原因、但我也无法确定这样做不会导致道路上的一些问题。

    此致、

    Steve