This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38502-ADJ:LP38502现在具有 CR 1A 负载(输入5V、输出1.2V、使用 EVM 进行修改)、波形是怪异的

Guru**** 2649945 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766358/lp38502-adj-lp38502-now-with-cr-1a-load-input-5v-output-1-2v-use-evm-modify-it-the-waveform-is-weird

器件型号:LP38502-ADJ
主题中讨论的其他器件:LP38512

大家好、

我的客户正在评估器件 LP38502、现在使用 CR 1A 负载(输入5V、输出1.2V、使用 EVM 对其进行修改)、启动波形如下。 波形很奇怪、输出会出现压降、然后返回、我们也尝试使用 LP38512、没问题。 请帮您检查原因吗? 谢谢。

Cin 47uF、Cout 22uF、陶瓷电容、FB 10kohm。

VIN 上升(黄色为 Vin、蓝色为 Vout)

EN RISE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够提供包含使能信号和输入电流的第二个示波器快照? 这将有助于进一步了解问题。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于一个星期没有得到答复,我将假定这个问题已经得到解决。 如果没有、请随时随时发布。

    谢谢、
    Gerard