请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP38502-ADJ 主题中讨论的其他器件:LP38512
大家好、
我的客户正在评估器件 LP38502、现在使用 CR 1A 负载(输入5V、输出1.2V、使用 EVM 对其进行修改)、启动波形如下。 波形很奇怪、输出会出现压降、然后返回、我们也尝试使用 LP38512、没问题。 请帮您检查原因吗? 谢谢。
Cin 47uF、Cout 22uF、陶瓷电容、FB 10kohm。
VIN 上升(黄色为 Vin、蓝色为 Vout)
EN RISE