This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:如果 VBUS=48V、哪种栅极驱动适合驱动高侧和低侧 MOS?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, UCC27201A, UCC27211A, LM5101A, UCC27511, UCC27517, UCC5350, UCC27211, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766309/ucc27211a-if-the-vbus-48v-which-gate-drive-would-be-suitable-for-driving-high-side-and-low-side-mos

器件型号:UCC27211A
主题中讨论的其他器件:ISO7720UCC27201ALM5101AUCC27511UCC27517UCC5350UCC27211SN6501

大家好、

    MU 客户希望选择两 个栅极驱动器、一个用于驱动 高侧 MOS、另一个 用于驱动 低侧 MOS。 客户不想选择一个器件  在同一个器件上驱动高侧和低侧 MOS。

你有什么建议吗? 如果我们有隔离 式栅极驱动器,就会更好。 如果没有、我们可以使用 ISO7720隔离控制信号。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    对于48V 输入转换器、大多数设计人员确实使用了100V-120V 半桥驱动器、例如 UCC27211A、UCC27201A 和 LM5101A、以驱动高侧和低侧 MOSFET。

    我可以根据您的要求为单独的驱动器提供建议、但您能否提供客户为何需要单独的高侧和低侧驱动器的信息?

    对于需要电平转换器输入的高侧驱动器、UCC53x0系列单输出隔离式驱动器将是一个不错的选择。 提供各种驱动强度版本、包括2A、5A 和10A。

    对于低侧驱动器、UCC27517或 UCC27511是驱动强度为4A 至8A 的小型封装驱动器。

    对于与 UCC27211驱动强度等效的器件、高侧的 UCC5350和低侧的 UCC27517是最接近驱动电流的器件。

    请通过在主题绿色按钮上确认、确认这是否回答了您的问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您提供的宝贵信息! 对于高侧驱动器,我是否知道您会推荐哪种非隔离式栅极驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eggsy、
    对于高侧驱动器的非 ISO 驱动器建议、有两种方法。
    您始终可以仅使用高侧驱动器来使用 UCC27211A 类型驱动器。 只需将 LI 输入接地并使低侧驱动器输出保持开路或不使用。
    如果您希望使用数字隔离器作为 ISO7720来隔离信号、则如果信号隔离器提供输入、则可以将 UCC27517低侧驱动器用作浮动高侧驱动器。 在这种情况下、使用 UCC53x0驱动器更有意义、因为它集成在一个更小的封装中。 应用手册 SLUA669A 提供了在高侧应用中使用低侧驱动器的指导。 应用手册可在以下位置找到: www.ti.com/.../slua669a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

        现在、让我更新客户解决方案。

    客户已移除低侧 MOSFET。 只需保持高侧 MOS。 电源总线仍为48V。 它们需要让 MOSFET 保持2分钟的导通时间。 2分钟后、它们让 MOSFET 关闭。 MOSFET Vgs=10V。 但在其电路板上、只有48V 和24V 电压。 我不知道如何选择具有电压启动的栅极驱动器、并保持2分钟。

    你可以有什么建议吗?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eggsy、
    对于您提到的应用、为 HB 到 HS 偏置电容器充电以及在高侧导通时间内将 HB-HS 偏置保持2分钟会出现问题。
    通常、高侧偏置由一个自举二极管从 VDD 到高侧驱动器偏置的供电、即 UCC27211A 上的 HB。 当低侧 MOSFET 导通时、动力总成开关节点和驱动器的 HS 引脚切换至接近于接地。 此时、HB-HS 电容器从 VDD 充电。 当高侧驱动器打开时、HB-HS 偏置相对于 HS 浮动、并允许高侧驱动器输出将 MOSFET 栅极驱动至高于 VIN 电压。 高侧驱动器的静态电流将在高侧 MOSFET 导通期间使 HB-HS 电容器放电、这在大多数应用中都不是问题
    对于极长的高侧 MOSFET 导通时间、您需要使用隔离式浮动偏置来提供 HB-HS 偏置、从而在较长的导通时间内保持电容器充电。
    SN6501是一款适用于 TI 提供的隔离式偏置的简单解决方案。 有关此器件的信息、请访问:
    www.ti.com/.../sn6501.pdf
    此外、您还提到了唯一可用的电压为48V 和24V。 对于驱动器偏置和 MOSFET 的 Vgs 限制、需要使用较低的可用电压以保持低于驱动器偏置和 MOSFET Vgs 限制。
    请确认这是否能回答您的问题。
    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

        抱歉。 我无法理解。 添加偏置电压以提供 HB-HS 偏置电压、从而使电容器在较长的导通时间内保持充电状态。 但没有低侧 MOSFET 以及如何 充电。

       您可以向我展示方框图吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    一些可能对您有所帮助的文档。

    www.ti.com/.../sloa259.pdf

    您的客户需要48V 以上的电源来驱动高侧开关、或使用隔离式电源、如下所示:

    www.ti.com/.../sllu282a.pdf

    如有任何疑问、请告知我们。 如果没有、请按绿色按钮。

    新年快乐!!!