This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:12V 未稳压输入?

Guru**** 2513345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768180/tps65217-12v-unregulated-input

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: TPS54424

您好!

我正在基于使用 TPS65217C 电源管理芯片的 BeagleBoard Black 创建定制器件。

此器件需要由一个可耐受10V - 14.5V 电压的12V 非稳压电源供电。  TPS65217C 数据表显示它可以支持-0.3V 至20V 的电源电压范围、然而、建议的工作电源电压为4.3V 至5.8V。  TPS65217C 能否直接由非稳压12v 电源供电、而不会出现任何问题?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥马尔

    在这个主题上、数据表可能有点混乱、但是我想明确地指出、TPS65217器件在12V (10-14.5V)非稳压输入下将不会按预期运行。

    AC 和 USB 输入引脚的绝对最大额定值为-0.3V 至20V。 这意味着如果在 AC 或 USB 引脚上施加大于20V 的电压、器件将损坏。

    当交流或 USB 输入电压处于4.3V 至5.8V 的建议工作条件范围内时、器件将正常运行

    有一个名为 VIN (OVP)或输入过压检测阈值的规格、适用于交流和 USB 引脚、其额定电压为5.8V (最小值)至6.4V (最大值)。 出现过压情况时、PowerPath 将打开开关(AC 或 USB 至 SYS)、以防止任何下游引脚(SYS、VIN_DCDCx、VINLDO、LS1IN 或 LS2IN)上出现大于7V 的电压、从而导致损坏。

    当存在过压情况时、直流/直流转换器和 LDO 将不工作、因为输入端不会施加电压(来自 SYS)。

    为了使器件按预期运行、您将需要一个预稳压器、其额定电压范围为12V 至5V。 TPS54424是将在此系统中工作的众多器件之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢澄清和提出建议。 非常感谢。

    此致、

    奥马尔