Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS54424
主题中讨论的其他器件: TPS54424
您好!
我正在基于使用 TPS65217C 电源管理芯片的 BeagleBoard Black 创建定制器件。
此器件需要由一个可耐受10V - 14.5V 电压的12V 非稳压电源供电。 TPS65217C 数据表显示它可以支持-0.3V 至20V 的电源电压范围、然而、建议的工作电源电压为4.3V 至5.8V。 TPS65217C 能否直接由非稳压12v 电源供电、而不会出现任何问题?
提前感谢您