请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 我有机会让我的客户可以使用此部件、并且需要两个可调输出。
输出为:
VCC:1.9V 至4V、2A
Vccq:0.8V 至2V、3A
我只想确认该部件的 I2C 功能能够在这些范围内单独控制输出电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
TPS65400可通过更改基准电压来实现电压控制。 该基准可由 I2C 在0.6V 至1.87V 之间配置、步长为10mV。
对于 Vcc、可通过适当的 FB 分压器值实现1.9V 至4V 的调节。
对于 Vccq、它无法覆盖2V 至8V 的整个范围、因为1.87V/6V< 4。 但它可以使用电压裕量或电压标度来更改有效的 FB 电阻值。 您可以 看看这里。