This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:I2C 输出电压控制

Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167958/tps65400-i2c-output-voltage-control

器件型号:TPS65400

我有机会让我的客户可以使用此部件、并且需要两个可调输出。  

输出为:

      VCC:1.9V 至4V、2A

      Vccq:0.8V 至2V、3A

我只想确认该部件的 I2C 功能能够在这些范围内单独控制输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS65400可通过更改基准电压来实现电压控制。 该基准可由 I2C 在0.6V 至1.87V 之间配置、步长为10mV。

    对于 Vcc、可通过适当的 FB 分压器值实现1.9V 至4V 的调节。

    对于 Vccq、它无法覆盖2V 至8V 的整个范围、因为1.87V/6V< 4。 但它可以使用电压裕量或电压标度来更改有效的 FB 电阻值。 您可以  看看这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    Vccq 的范围实际上是0.8V 至2V、因此在没有正确的电压裕度的情况下应该可以实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的意思是0.8至2V、则参考配置可以覆盖它。