请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 您好!
我使用 EOS 模式。
从 GE 高电平到 ALERT 低电平的最长时间(通过 INITCOMP=1)是多少?
我测量的内容接近1800ms、但在另一个线程中、我可以读取"大约小于100ms "。
我需要在 GE 高电平之后增加电池电流。 但我不想破坏 bq35100进行的初始测量(电池弛豫5小时后的 OCV)。
SOH (DOD)和 EOS 的初始测量(宽松 OCV)有多重要?
此致
Claes-Henry