This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:加电时间和初始测量

Guru**** 2568455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767981/bq35100-power-up-time-and-initial-measurements

器件型号:BQ35100

您好!

我使用 EOS 模式。

从 GE 高电平到 ALERT 低电平的最长时间(通过 INITCOMP=1)是多少?

我测量的内容接近1800ms、但在另一个线程中、我可以读取"大约小于100ms "。

我需要在 GE 高电平之后增加电池电流。 但我不想破坏 bq35100进行的初始测量(电池弛豫5小时后的 OCV)。

SOH (DOD)和 EOS 的初始测量(宽松 OCV)有多重要?

此致

Claes-Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cles、您好!

    否则监测计将返回 EOS_BAD_OCV 标志、这一点很重要。
    INITCOMP 标志的 tme、用于围绕您测量的值进行设置。 您能否指出显示为100ms 的线程?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、


    是否可以指定从 GE 到 INITCOMP=1的最长时间?

    100ms 信息可在"BQ35100:当 GE 从低电平更改为高电平时 BQ35100 SOH 更新时间"线程中找到。 但是、我很重要的一点是要指定最长时间。

    您还能回答我的问题吗?" SOH (DOD)和 EOS 的初始测量(宽松 OCV)有多重要?"。


    此致
    Claes-Henry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、


    很抱歉、我误解了您对 OCV 的回复。

    我知道、在超过初始 OCV 的特定数量的测量之后、EOS_BAD_OCV 标志将被置位。
    但我很担心 EOS 和 DOD 计算(电池 R)会尽可能地正常执行。 在"启动阶段"中测量的 OCV 电压是否用于 EOS 或 DOD (SOH)计算?

    也许电池 R 的计算使用在"数据更新阶段"(R 数据秒)期间测得的"更新电压"、而不是"启动阶段"中的 OCV?

    TI 能否提供设置"R Data Seconds"的任何标准? 如何知道是否应更改15秒的默认值?

    此致
    Claes-Henry Aronsson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cles、您好!

    我们大多数测量仪表的 initcomp 时间是相同的。 该帖子中的100ms 不正确。 当监测计唤醒时、它会执行初始化、其中包括进行测量和执行所需的初始计算。 测量需要1s、计算需要剩余的时间。 使用添加的缓冲器时、2s 是最长时间。

    当发出监测计启动命令是电压测量的关键点时、在设置此命令之前、电池应处于静置状态。  

    RDATA 应保持在15秒、不会发生更改、因此对更改 RDATA 没有任何解释。 这是监测计需要对 算法中的 kalmann 滤波器进行所需测量以实现最佳运行所需的时间

    谢谢

    Onyx