This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:TPS563219A 过压保护测量值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761693/tps563219a-tps563219a-overvoltage-protection-measuremet

器件型号:TPS563219A

尊敬的团队

我们对如何进行 TPS563219A OVP 测试和测量有疑问?

这是我们所执行的测试方法。

方法1:在 VFB 引脚处注入1.1V 电压源。

测试结果:

SW 确实在使用1.1V 直流电源通过上电注入后终止。


问题:

(1)这是正确的 OVP 测试方法吗?

(2)为什么输出电压下降早于在 VFB 注入电压后的开关终止? 这是正常的 OVP 反应吗?

(3)如何识别 OVP 触发点? 检查 SW 终止时刻? 输出开始下降点? 还是其他人?

(4)应遵循什么 OVP 标准? 合理的最大值 和最小值。 Vfbth 值是什么?

方法2:用手触摸在输出电压处注入5.0V 电压源。

测试结果:

即使 Vout 上升至5V、SW 也不会终止。

问题:

(1)这是正确的 OVP 测试方法吗?

(2)为什么即使 VFB 超过1.0V、OVP 也未激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们正在尝试使用 EVM 进行测试。 2012年1月之前更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于第一种方法、当触发 OV 时、输出电压将下降、当触发 UVP 时、高侧 FET 将关闭。
    对于第二种方法、当触发 OV 时、高侧 FET 将关断、高侧 FET 将导通、电感器电流将为负、当触发谷值电流限制时、高侧 FET 将导通、高侧 FET 将关断、 VIN 将被升压。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题:

    (1)方法1是否正确的 OVP 测试方法?

    (2)为什么输出电压下降早于在 VFB 注入电压后的开关终止? 这是正常的 OVP 反应吗?
    如果触发了 OVP、则 SW 的行为是什么?

    (3)如何识别 OVP 触发点? 检查 SW 终止时刻? 输出开始下降点? 还是其他人?

    (4)应遵循什么 OVP 标准? 合理的最大值 和最小值。 Vfbth 值是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    (1)是的、您可以使用此方法进行测试。
    (2)正如我提到过的、"当 OV 被触发时、输出电压将下降、当 UVP 被触发时、高侧 FET 将被关闭。"、只有当 UVP 被触发时、高侧 FET 才会被关闭。
    (3)对于该器件、OVP 行为就是我所说的、没有特殊的阈值。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn

    我们知道该部件没有特殊的 OVP 阈值。

    正如您所说的 OVP 触发的那样、输出电压将开始下降。

    但我们有一个问题、就是要从波形中确定真正的 OVP 触发点。

    如果探头设置20dB 带宽、我们无法在 VFB 处找到 OVP 触发点。

     

    我们在 VFB 上出现844mV 的尖峰、并将 Probe 设置为全带宽、然后输出开始下降。

    该844mV 是真正的 OVP 触发点吗?

    这是测量 OCP 触发点的正确示波器设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有 OVP 触发点、当压降至 UVP,时、高侧 FET 将在延迟时间结束后关闭。

    肖恩