尊敬的团队
我们对如何进行 TPS563219A OVP 测试和测量有疑问?
这是我们所执行的测试方法。
方法1:在 VFB 引脚处注入1.1V 电压源。
测试结果:
SW 确实在使用1.1V 直流电源通过上电注入后终止。
问题:
(1)这是正确的 OVP 测试方法吗?
(2)为什么输出电压下降早于在 VFB 注入电压后的开关终止? 这是正常的 OVP 反应吗?
(3)如何识别 OVP 触发点? 检查 SW 终止时刻? 输出开始下降点? 还是其他人?
(4)应遵循什么 OVP 标准? 合理的最大值 和最小值。 Vfbth 值是什么?
方法2:用手触摸在输出电压处注入5.0V 电压源。
测试结果:
即使 Vout 上升至5V、SW 也不会终止。
问题:
(1)这是正确的 OVP 测试方法吗?
(2)为什么即使 VFB 超过1.0V、OVP 也未激活?