This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:简单使用 BQ25790为3S 3P 电池充电

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ24179, BQ25792, BQ25798, BQ25720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167778/bq25790-simple-use-of-bq25790-to-charge-a-3s-3p-battery

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ24179BQ25792BQ25798BQ25720

您好!

我想在新设计中加入 BQ25790电池充电 IC、我有以下一些问题:

我要充电的电池是一个 Ni20HD29、它是一个94瓦时10.8V 3S 3P 智能总线器件。 BQ25790是否能够容纳此电池?

此设计将具有一个使用 I2C 总线来查询电池状态的处理器。 我是否可以仅使用 I2C 时钟和数据线来实现这一点、并让 BQ25790自主执行充电?

如果 BQ25790变得不可用、是否可以使用 BQ24179代替它?

我需要将最大充电电流限制为4A。 这是一件相对简单的事情吗?

在移除充电源并关闭处理器电源的情况下、该器件可能处于存储状态很长时间。 您是否建议使用运输模式/关断来节省电池电量? 重新启动处理器后、BQ25790能否轻松重启?

我感兴趣使用的另一个器件是 BQ25792。 这是否合适、如果不可用、是否有类似(相同的引脚)器件可供我使用?

 

此致

Martin Lindsay

海洋技术系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    BQ25790 (或 BQ24179)可对3节锂离子电池进行4A 充电。  充电器可以在没有主机的情况下以默认设置 VBATREG=3x4.2V=12.6V 和 ICHARGE=1A 充电、但在上电后至少需要主机短暂时间、以便更改和保留 I2C 寄存器中的非默认设置。

    关断模式可实现最低的电池 Iq 消耗、因为它禁用了 I2C 通信。  运输模式需要稍高的 IQ、因为它允许 I2C、因此主机可以向 I2C 寄存器写入以退出运输模式。  在任一种模式下、向 VBUS 供电会使 FETTM 恢复空闲状态(正常)。

    除了无 PG、IBAT 或 BATN 引脚外、采用 QFN 封装的 BQ25792和 BQ25798与采用 WCSP 封装的 BQ25790相同。   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jeff。

    那么、我的电池是一个由9节电池、3节串联电池、3节并联电池组成的阵列、这不应该再算作3S?

    如果主机关断、则在应用充电器时最大充电电流会恢复为1A、还是可以由主机将电流设置为4A 一次性?

    能否从 I2C 寄存器读回实际充电电流?

    芯片是否提供从 I2C 寄存器读回的%充电数值?

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是的、如果1C 充电电流高于充电器功能、则3并联仅是一个问题。  如果您的应用仅需要4A 电流、此系列 IC 可提供此电流。

    是和否、如果未禁用 WD 计时器、则当 WD 计时器过期时、充电器将恢复默认的充电电流。  因此、如果主机已启动并且可以在首次上电后禁用 WD 计时器、则寄存器将保留其写入的值。

    是的、IBAT ADC 提供测量的瞬时充电电流。

    否、充电器 ADC 仅提供电池电压和充电电流的即时测量。  监测计或主机软件、可读取、存储和处理%充电信息所需的数据。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    我的电池有电量监测计和智能总线、因此我想我可以将电池、主机和 BQ2579x 放在通用 I2C 总线上、这将允许主机设置 BQ2579x 并询问电池中的电量监测计?

    要设置 BQ2579、我是否需要将最大充电电流设置为4A、而在主机断电之前、禁用看门狗、以便在主机断电时电池能够以高达4A 的电流充电?

    TI 是否有任何使用智能总线与智能电池通信的设备?

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    回答前2个问题是。

    TI 拥有一些具有 BQ25720等外部 FET 的 SMBus 充电控制器、但没有 BQ2579x 等具有 SMBus 的集成 FET 充电器。

    此致、

    Jeff