主题中讨论的其他器件: BQ24179、 BQ25792、 BQ25798、 BQ25720
您好!
我想在新设计中加入 BQ25790电池充电 IC、我有以下一些问题:
我要充电的电池是一个 Ni20HD29、它是一个94瓦时10.8V 3S 3P 智能总线器件。 BQ25790是否能够容纳此电池?
此设计将具有一个使用 I2C 总线来查询电池状态的处理器。 我是否可以仅使用 I2C 时钟和数据线来实现这一点、并让 BQ25790自主执行充电?
如果 BQ25790变得不可用、是否可以使用 BQ24179代替它?
我需要将最大充电电流限制为4A。 这是一件相对简单的事情吗?
在移除充电源并关闭处理器电源的情况下、该器件可能处于存储状态很长时间。 您是否建议使用运输模式/关断来节省电池电量? 重新启动处理器后、BQ25790能否轻松重启?
我感兴趣使用的另一个器件是 BQ25792。 这是否合适、如果不可用、是否有类似(相同的引脚)器件可供我使用?
此致
Martin Lindsay
海洋技术系统