This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168301/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

您好!  

我们目前使用的 BQ76952采用低侧开关配置、因此使用 DDSG 和 DCHG 引脚通过栅极驱动器触发 MOSFET。  

对于 REG1和 REG2稳压器、我们不会同时使用这两种稳压器。 因此、要在 DDSG 和 DCHG 引脚上获得3.3V 输出、需要将 BREG 和 Regin 引脚与 NPN BJT 进行典型连接、否则内部 REG18不能提供超过1.8V 的电压。

当 DDSG 和 DCHG 引脚在3.3V 时使用时、BREG 和 Regin 连接是什么?

谢谢  

此致

易卜拉欣