请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好!
我们目前使用的 BQ76952采用低侧开关配置、因此使用 DDSG 和 DCHG 引脚通过栅极驱动器触发 MOSFET。
对于 REG1和 REG2稳压器、我们不会同时使用这两种稳压器。 因此、要在 DDSG 和 DCHG 引脚上获得3.3V 输出、需要将 BREG 和 Regin 引脚与 NPN BJT 进行典型连接、否则内部 REG18不能提供超过1.8V 的电压。
当 DDSG 和 DCHG 引脚在3.3V 时使用时、BREG 和 Regin 连接是什么?
谢谢
此致
易卜拉欣