This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61025:与 TPS61201相比

Guru**** 2508745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201, TPS61025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762541/tps61025-vs-tps61201

器件型号:TPS61025
主题中讨论的其他器件:TPS61201

您好!

我使用 TPS61025EVM 为我的设计供电、但看到您的一位工程师在一篇文章中介绍了可能由于钽电容器而改用其他升压稳压器的情况。

我看过这个、想知道这个有哪些优缺点:TPS61201

以下是帖子:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/234226?TPS61025-use-on-TPS61020-EVM-

以下是我的要求:


它需要使用两节 AA 电池提供3.3V 输出电压。 使用电源时、我可以使其在高于2.5V 的输入电压下工作、但低于该电压的任何电压(例如1.5V)都无法正常通电。

电池看起来会并行连接、但串联电池却不会工作。

微控制器是 Wroom02/ESP8266、其初始尖峰高达约300mA (甚至可能是1A LOL)。 但 TPS61025静态电流约为90uA、因此通常处于深度睡眠状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    您是否使用电源作为输入源或电池? 您是否在有负载和没有负载的情况下测试过 Vin 低于2.5V 时的波形?

    此外、TPS61021还具有高得多的开关频率、因此它可以使用更小的电感和电容器来实现类似的纹波规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我收到了61201 EVM 板、但它在 Wroom 02的任何负载电压下都无法正常工作。 将检查波形、我应该根据什么进行测量?

    TSP61025 EVM 板在低至2.5V 的3.5V 电压下工作、因此认为最好使用2节串联的 AA 电池。

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    关于61021、您的设置是什么? 电路是否可以在无负载的情况下工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在输入电压为1.5V-3.75V 时、两个器件都能在无任何负载的情况下正确输出3.3V 电压。 只有61025在2.5V-3.75V 电压下输出3.3V 电压。

    BTW 它是 tps61201、而不是 tps61021、因为我认为后者的输出为5.5V?

    此外、我还将为这两种 EVM 板使用 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    我为我的错误感到抱歉。 请与我分享设置。 如果在 Vout 达到3.3之后连接负载、它是否可以工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anton
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、抱歉、

    它使用的是 wroom 02。 因此、即使在 Wroom 02中连接到3.3V 电压、也无法正常启动。

    learn.edwinrobotics.com/.../

    安东
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aton:

    我不熟悉 Wroom 02。 因此、您需要共享负载详细信息规格。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    我没有听到您的反馈。 我会关闭您的帖子。 如果未解决、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)