主题中讨论的其他器件:TPS61201、
您好!
我使用 TPS61025EVM 为我的设计供电、但看到您的一位工程师在一篇文章中介绍了可能由于钽电容器而改用其他升压稳压器的情况。
我看过这个、想知道这个有哪些优缺点:TPS61201
以下是帖子:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/234226?TPS61025-use-on-TPS61020-EVM-
以下是我的要求:
它需要使用两节 AA 电池提供3.3V 输出电压。 使用电源时、我可以使其在高于2.5V 的输入电压下工作、但低于该电压的任何电压(例如1.5V)都无法正常通电。
电池看起来会并行连接、但串联电池却不会工作。
微控制器是 Wroom02/ESP8266、其初始尖峰高达约300mA (甚至可能是1A LOL)。 但 TPS61025静态电流约为90uA、因此通常处于深度睡眠状态。