请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61236P 你(们)好,先生
请帮助查看 TPS61236P 布局并发表您的意见、谢谢!
卢家祥
e2e.ti.com/.../K500_2D00_UHF_2D00_RFID_2D00_V0.1_5F00_20190117.asc.7z
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
请帮助查看 TPS61236P 布局并发表您的意见、谢谢!
卢家祥
e2e.ti.com/.../K500_2D00_UHF_2D00_RFID_2D00_V0.1_5F00_20190117.asc.7z
e2e.ti.com/.../K500_2D00_UHF_2D00_RFID_2D00_R0.1_5F00_20190117.sch.7zattach原理图
尊敬的 Eric:
布局似乎没有完成、对吧?
以下是我的评论:
请参阅数据表中的建议布局。 对于所有升压转换器而言、最关键的电流路径是从切换 FET、经过同步 FET、输出电容器、 然后回到开关 FET 的接地端、输出电容器及其布线应放置在与 IC 相同的电路板层上、并尽可能靠近 IC 的 VOUT 和 PGND 引脚。
2. PL1上有一个多区域、应将其移除。 将 C9放置在靠近 U1的位置、并提供稳定的 Vin 电压。 将 C3、C4靠近 IC 的 VOUT、GND 引脚放置。