This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:TPS61236P 布局审查

Guru**** 2512865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765300/tps61236p-tps61236p-layout-review

器件型号:TPS61236P

你(们)好,先生

请帮助查看 TPS61236P 布局并发表您的意见、谢谢!

卢家祥

e2e.ti.com/.../K500_2D00_UHF_2D00_RFID_2D00_V0.1_5F00_20190117.asc.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您是否还可以向我发送原理图文件以便让我更轻松地进行检查? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../K500_2D00_UHF_2D00_RFID_2D00_R0.1_5F00_20190117.sch.7zattach原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    出于某种原因、如果使用 Altium Designer 打开该原理图文件、则该文件为空。 您可以将其作为图片或 PDF 上传。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我将关闭该线程。 您可以稍后继续发送帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    这是原理图。

    Eric Loe2e.ti.com/.../K500_2D00_UHF_2D00_RFID_2D00_R0.1_5F00_20190117.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    布局似乎没有完成、对吧?

    以下是我的评论:

    请参阅数据表中的建议布局。 对于所有升压转换器而言、最关键的电流路径是从切换 FET、经过同步 FET、输出电容器、 然后回到开关 FET 的接地端、输出电容器及其布线应放置在与 IC 相同的电路板层上、并尽可能靠近 IC 的 VOUT 和 PGND 引脚。

    2. PL1上有一个多区域、应将其移除。 将 C9放置在靠近 U1的位置、并提供稳定的 Vin 电压。 将 C3、C4靠近 IC 的 VOUT、GND 引脚放置。