This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:请帮助推荐 Zynq-7000系列 SOC 芯片电源监控芯片。

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS386000, TPS386040, TPS3306, TPS3850, TPS3307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767199/tps3808-please-help-recommend-zynq-7000-series-soc-chip-power-supply-monitoring-chip

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS386000TPS386040TPS3306TPS3850TPS3307

想要一个芯片来分别监视四路电压、1.0V 内部核电源、1.8V 模拟电源、1.5V DDR 电源、3.3V IO 电源。

由于没有芯片模型可供提问、并且响应时间过长、因此使用了 TPS3808模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rengui:

    您是否了解过四通道 TPS386000系列?
    www.ti.com/.../tps386000.pdf
    我相信该产品可以作为单个器件解决方案满足您的需求。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    如果使用了看门狗。 如何在编程或启动时禁用它?
    处理器的编程时间为10秒、启动时间为30秒。 如何在这两种状态下阻止看门狗信号。 释放 RESET1后、TPS386040看门狗会运行。  处理器编程和启动的时间长于看门狗时间。 当浮动 WDI 或将 WDI 连接到高阻抗三态缓冲器时、MAX706看门狗被禁用。

    -Rengui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rengui:

    您无法在 TPS386000/40系列上使用。
    您需要多芯片解决方案。 TPS3850/1 + TPS3307。 或 TPS3306 +单轨监控器。 我们唯一具有 WDI 禁用功能的器件通常仅限于单轨或 TPS3306。 TPS3306是一款在 WDI 上具有高阻抗禁用功能的2/3轨监控器。

    -Marcoo