请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808 主题中讨论的其他器件: TPS386000、 TPS386040、 TPS3306、 TPS3850、 TPS3307
想要一个芯片来分别监视四路电压、1.0V 内部核电源、1.8V 模拟电源、1.5V DDR 电源、3.3V IO 电源。
由于没有芯片模型可供提问、并且响应时间过长、因此使用了 TPS3808模型。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想要一个芯片来分别监视四路电压、1.0V 内部核电源、1.8V 模拟电源、1.5V DDR 电源、3.3V IO 电源。
由于没有芯片模型可供提问、并且响应时间过长、因此使用了 TPS3808模型。