This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 参考设计 SLUP349

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCC28951, UCC28950, PMP6712, PMP8740, TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767845/reference-design-slup349

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28070UCC28951UCC28950PMP6712PMP8740TIDA-00779

你(们)好  

我有一位客户希望实施电源设计:

交流输入

输出 DCDC 12v 100A

您能否推荐合适的参考设计?  

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我假设您需要85Vac 至265Vac 的输入电压范围?

    输出为1.2kW、因此很可能需要 PFC 前端将交流线路转换为380V 至400V 总线、然后需要相移全桥通过降压隔离变压器将 PFC 直流电压降至12V。

    UCC28180是一款8引脚 CCM PFC 控制器、可在10kW 下使用、UCC28070是一款双通道交错式 CCM PFC、也适用于高功率 PFC 设计。

    UCC28951是 PSFB 控制器的最新版本、在该应用领域非常受欢迎、尤其是在 CV 和 CC 控制模式下。

    下面列出了一些合适的设计、Q1是通过汽车认证的器件。

    UCC28070 (-Q1)

    PR779一款1.2kW 通用输入交错 CCM PFC 电源板

    http://www.ti.com/tool/pr779

    85 - 270 VAC

    390伏

    1200瓦

    X

    X

     

    CCM 交错 PFC 升压

    UCC28950 (-Q1)

    PMP6712适用于 PoE 电源(PSE)的双通道全桥转换器(54V @ 30A)

    http://www.ti.com/tool/pmp6712

    38 - 60 V

    54伏

    1600瓦

    X

    X

    X

    PSFB

    UCC28950 (-Q1)+ UCC28180

    2kW 并联电源模块的 PMP8740设计评论

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup349/slup349.pdf

    90 - 265 VAC

    20 - 32 V

    2000瓦

     

    X

     

    CCM PFC 升压+ PSFB

    UCC28070 (-Q1)

    用于空调的 PMP4259 390VDC 输出、3kW 前置稳压器

    http://www.ti.com/tool/pmp4259

    90 - 264 VAC

    390伏

    3000 W

    X

    X

     

    CCM 交错 PFC 升压

    UCC28180

    TIDA-00779效率大于98%且针对 BOM 和尺寸进行了优化的230V、3.5kW PFC 参考设计

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00779

    190 - 270 VAC

    390伏

    3500瓦

     

    X

     

    CCM PFC 升压+ PSFB

    UCC28070 (-Q1)

    PMP4311 5KW 交错式 CCM 功率因数校正转换器

    http://www.ti.com/tool/pmp4311

    180 - 264 VAC

    400 V

    4800瓦

    X

    X

     

    CCM 交错 PFC 升压