Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCC28951, UCC28950, PMP6712, PMP8740, TIDA-00779
你(们)好
我有一位客户希望实施电源设计:
交流输入
输出 DCDC 12v 100A
您能否推荐合适的参考设计?
正在
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCC28951, UCC28950, PMP6712, PMP8740, TIDA-00779
你(们)好
我有一位客户希望实施电源设计:
交流输入
输出 DCDC 12v 100A
您能否推荐合适的参考设计?
正在
你(们)好
我假设您需要85Vac 至265Vac 的输入电压范围?
输出为1.2kW、因此很可能需要 PFC 前端将交流线路转换为380V 至400V 总线、然后需要相移全桥通过降压隔离变压器将 PFC 直流电压降至12V。
UCC28180是一款8引脚 CCM PFC 控制器、可在10kW 下使用、UCC28070是一款双通道交错式 CCM PFC、也适用于高功率 PFC 设计。
UCC28951是 PSFB 控制器的最新版本、在该应用领域非常受欢迎、尤其是在 CV 和 CC 控制模式下。
下面列出了一些合适的设计、Q1是通过汽车认证的器件。
|
UCC28070 (-Q1) |
PR779一款1.2kW 通用输入交错 CCM PFC 电源板 |
85 - 270 VAC |
390伏 |
1200瓦 |
X |
X |
|
CCM 交错 PFC 升压 |
|
|
UCC28950 (-Q1) |
PMP6712适用于 PoE 电源(PSE)的双通道全桥转换器(54V @ 30A) |
38 - 60 V |
54伏 |
1600瓦 |
X |
X |
X |
PSFB |
|
|
UCC28950 (-Q1)+ UCC28180 |
2kW 并联电源模块的 PMP8740设计评论 |
90 - 265 VAC |
20 - 32 V |
2000瓦 |
|
X |
|
CCM PFC 升压+ PSFB |
|
|
UCC28070 (-Q1) |
用于空调的 PMP4259 390VDC 输出、3kW 前置稳压器 |
90 - 264 VAC |
390伏 |
3000 W |
X |
X |
|
CCM 交错 PFC 升压 |
|
|
UCC28180 |
TIDA-00779效率大于98%且针对 BOM 和尺寸进行了优化的230V、3.5kW PFC 参考设计 |
190 - 270 VAC |
390伏 |
3500瓦 |
|
X |
|
CCM PFC 升压+ PSFB |
|
|
UCC28070 (-Q1) |
PMP4311 5KW 交错式 CCM 功率因数校正转换器 |
180 - 264 VAC |
400 V |
4800瓦 |
X |
X |
|
CCM 交错 PFC 升压 |