This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:ES-PWM、帧速率查询

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581, TLC5958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765136/tlc59581-es-pwm-frame-rate-queries

器件型号:TLC59581
主题中讨论的其他器件: TLC5958

尊敬的 TI 专家:

阅读 TLC59581的应用报告后、我想确认一些有关 ES-PWM 的问题。  

1.复用比率1/32是否代表 LED 矩阵的32行扫描? 如果确实如此,那么如果我要驱动96x96像素显示屏,它是否需要总共18个 TLC59581才能以1/32多路复用比率驱动它,就像下面的图示一样?

32x16 32x16 32x16 32x16 32x16 32x16
32x16
32x16

2.在8+8模式和7+9模式下,我观察到7+9模式的可视速率较高,但其中两种模式的帧刷新率大致相同? 是否有方法可以提高刷新率,因为 tidu370中的刷新率达到60 Hz?  我的计算如下:

段间间隔(死区时间)= 0.1us

freFresh = 1/tsub-period

帧速率= 1/显示周期

8+8模式:

freFresh = 1/[(257x32)/33MHz + 31x0.1us]= 3963.3 kHz

帧速率= 1/[(子周期 x 256)+0.1us x 254]= 15.475Hz

7+9模式:

freFresh = 1/[(129x32)/33MHz + 31x0.1us = 7800.87kHz

帧速率= 1/[(子周期 x 512)+0.1us x 511]= 15.22Hz

3.级联如何影响刷新率? 在 tidu370中、它使用8个 TLC5958和其中的4级联、但刷新率仍然可以达到60Hz

谢谢、期待收到您的回复。

此致、

里诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reno、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、里诺、

    1、您答对了这个问题。

    2、这种计算有点错误

    它应该是:

    freFresh = 1/[(257x32)/33MHz + 32x0.1us]

    帧速率= 1/[(子周期 x 子周期数、60Hz   256)+ 0.1us x 254]

    3.只有当传输的数据太长而无法在显示周期内完成时,级联才会影响刷新率。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回答、这清除了我的困惑、但我仍有更多需要问的问题。

    2.对于问题2,是否以60Hz 为单位的子周期数定义为1个总显示周期,其中数字可以达到60Hz? 例如,在8+8模式下,有255个子周期数,但要达到60Hz 太多了,所以我需要将其减少到64或32?

    3.我知道,我想进一步询问 tidu370中的电流消耗。 它在最高亮度时的额定值为2.6A,请问它是如何计算的? 我尝试自己计算、但结果是关闭的。

    IR、IG、IB = 10、5、4mA

    Iwhite = 19mA

    每个 IC 16个通道= 16 x 19 = 304mA

    4个级联 IC = 304 x 4 = 1216mA

    同时照明两行= 1216 x 2 = 2432mA

    我想、由于它是1/32多路复用、因此平均电流为2432/32 = 76mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn:

    我想再问一件事,如果我想使用8位灰度,是否可能? 因此它将是8+0模式。 谢谢你。

    此致、

    里诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你是对的。
    我建议使用7+9模式和实际7+1 (每个周期总共2个子周期)来提高刷新率。

    此致、
    肖恩。