主题中讨论的其他器件: TLC5958
尊敬的 TI 专家:
阅读 TLC59581的应用报告后、我想确认一些有关 ES-PWM 的问题。
1.复用比率1/32是否代表 LED 矩阵的32行扫描? 如果确实如此,那么如果我要驱动96x96像素显示屏,它是否需要总共18个 TLC59581才能以1/32多路复用比率驱动它,就像下面的图示一样?
| 32x16 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | 32x16 |
| 32x16 | |||||
| 32x16 |
2.在8+8模式和7+9模式下,我观察到7+9模式的可视速率较高,但其中两种模式的帧刷新率大致相同? 是否有方法可以提高刷新率,因为 tidu370中的刷新率达到60 Hz? 我的计算如下:
段间间隔(死区时间)= 0.1us
freFresh = 1/tsub-period
帧速率= 1/显示周期
8+8模式:
freFresh = 1/[(257x32)/33MHz + 31x0.1us]= 3963.3 kHz
帧速率= 1/[(子周期 x 256)+0.1us x 254]= 15.475Hz
7+9模式:
freFresh = 1/[(129x32)/33MHz + 31x0.1us = 7800.87kHz
帧速率= 1/[(子周期 x 512)+0.1us x 511]= 15.22Hz
3.级联如何影响刷新率? 在 tidu370中、它使用8个 TLC5958和其中的4级联、但刷新率仍然可以达到60Hz
谢谢、期待收到您的回复。
此致、
里诺